Drone in a Box

mit leichten, wartungsfreien motion plastics


Die meisten Drohnenflüge werden manuell gesteuert („hands-on piloting“). Per Smartphone und/oder Fernsteuerung wird das Abheben initiiert, geflogen und gelandet. Dabei steht der Pilot in direkter Nähe zur Drohne, um sie im Sichtbereich zu haben. Nach etwa 20 bis 30 Minuten ist die Akkukapazität aufgebraucht und der Anwender muss die Drohne per Ladekabel an einer Steckdose laden. Diese Vorgehensweise ist für viele industrielle Anwendungen unpraktisch, unwirtschaftlich und nicht praktikabel.

Das Drone-in-a-box-Prinzip

Mit einem Drone-in-a-box-System kann man Drohnen automatisch und autonom fliegen lassen. Dazu braucht es typischerweise drei Komponenten:

  • Eine Drohne, die sich automatisiert aufladen lässt – etwa durch Ladekontakte an den Landekufen, ein Geschirr, das man einer normalen Drohne anlegt, oder einen automatisierten Akku-Tausch in der Box.
  • Die Box dient als Start- und Landeplattform für die Drohne. Sie ist so konzipiert, dass sie die Drohne aufladen oder den Akku automatisiert wechseln kann. Während des Ladeprozesses oder in Phasen, in denen die Drohne nicht fliegen soll, dient die Box als sicherer Aufbewahrungsort.
  • Eine Steuerungssoftware plant und steuert Flugaufträge und -routen.
motion plastics für Drones in a Box
Im Januar 2021 hat die US-amerikanische Luftfahrtbehörde FAA die ersten komplett autonomen, kommerziellen Drohnenflüge genehmigt. Ein Unternehmen mit Sitz in Massachusetts erhielt die Erlaubnis, Drohnen ohne Hands-on-Steuerung oder direkte Beobachtung durch einen Piloten zu betreiben. Der Betrieb ist zwar nur in ländlichen Gebieten und Höhen unter 122 Metern (400 Fuß) erlaubt, die Genehmigung ist dennoch ein bedeutender Schritt bei der Ausweitung der kommerziellen Anwendungen von Drohnen für Landwirte, Postunternehmer, Kraftwerkbetreiber und andere Kunden.

motion plastics für die Drohnenbox

 
Unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Korrosion   Schmier- und wartungsfrei   Leicht und kompakt
Drohnenbox mit igus Produkten

1. Öffnen und Schließen des Deckels

►  Steilgewindespindel DST-LS
►  Flanschgewindemutter DST-JFRM
►  2-Loch-Flanschlager EFOM
►  Sonderschrittmotor mit Spritzschutz MOT-AD
►  Energiekette E2 mini
Verschiedene Produkte für den Einsatz im Drohnendeckel
dryspin Spindel im Drohnendeckel

2. Zentrieren der Drohne

►  Gegenläufige Zahnriemenachse ZLW-0630-OD
►  Sonderschrittmotor mit Spritzschutz MOT-AD
►  Energiekette E2 micro
Produkte für das Zentrieren der Drohne
drylin Schienen zum Zentrieren der Drohne

3. Heben und Senken der Landeplattform

►  Spindellinearführungen SLW-0630
►  Energiekette E2 mini
Spindellinearführungen SLW-0630 und e-kette E2 mini
dryspin Spindeln zum Heben und Senken der Landeplattform

4. Austausch der Batterie

►  Schneckengetriebe RL-D
►  Low-Cost-Roboter RL-DP-4
Schneckengetriebe RL-D
Schneckengetriebe beim Tausch der Drohnenbatterie

Einsatzgebiete

Für die Drone in a Box gibt es zahlreiche Anwendungsbereiche, hier einige Beispiele:
  • In der Sicherheitsindustrie wird das Konzept eingesetzt, um im Fall eines Alarms automatisch zu starten, zum Ort des Alarms zu fliegen und Nahaufnahmen vom Tatort zu liefern. Denkbar sind auch geplante regelmäßige Patrouillenflüge. Darüber hinaus haben Unternehmen die Technologie bereits eingesetzt, um die Sicherheit bei Großveranstaltungen zu unterstützen.
  • In der Landwirtschaft ist das Konzept bereits erfolgreich für Inspektions- und Vermessungsaufgaben im Einsatz. Mit Spezialkameras an der Drohne lassen sich Veränderungen in der Vegetation frühzeitig erkennen.
  • In der Instandhaltung von Fabriken oder Kraftwerken werden Drones in a Box genutzt, um Luftaufnahmen und Daten der Fabriken in Echtzeit an das Personal zu streamen. Dies kann helfen, z.B. Gas- / Wasserlecks zu erkennen oder notwenige Wartungen aufzudecken.
  • Packstationen haben sich in vielen Teilen der Welt bereits als praktische Möglichkeit der zeitunabhängigen Paketaufgabe durchgesetzt. Wenn man diese Stationen um Start- und Landeplätze für Drohnen erweitert, lassen sich in Zukunft zahlreiche Paketzustellungen automatisieren.

Anwendungsbeispiel