chainflex® CASE – ship’n store by igus:

Bei dem chainflex® CASE handelt es sich um einen Karton, der den Trommelversand ohne Palette ermöglicht. Somit kann die Ware mittels Paketzusteller versendet werden. Das chainflex® CASE dient nicht nur dem Transport, sondern ist gleichzeitig auch ein Lagersystem für Leitungstrommeln. Die Leitung kann sehr einfach direkt aus dem Karton ab getrommelt werden. Durch die Stapelfähigkeit bieten wir die Möglichkeit, flexible Lagerstätten zu errichten. Der QR Code auf dem Versandkarton ermöglicht eine einfache online Nachbestellung. Das chainflex® CASE dient somit nicht nur dem Transport, sondern ermöglicht auch das abtrommeln der Leitung direkt aus dem Karton. Somit sparen Sie nicht nur Versandkosten, sondern auch Prozess- und Lagerkosten.


Hier haben Sie die Möglichkeit, das chainflex CASE als virtuelles, dreidimensionales Modell zu erleben

chainflex® CASE - ship’n store by igus:

Vorteil 1: Lieferung durch Paketzusteller

Mit dem chainflex® CASE lassen sich Leitungstrommeln in einem Karton mittels Paketzusteller versenden. Ganz einfach und unkompliziert. Dabei können Sie bis zu 84 % Versandkosten sparen, im Vergleich zu einem Standardversand auf Palette durch eine Spedition.
Lieferung durch Paketzusteller

Lagerkosten senken

Vorteil 2: Lagerkosten senken

Sparen Sie sich teure Lagersysteme für Leitungstrommeln. Trommeln Sie die Leitung sofort aus dem chainflex® CASE ab. Durch Tragegriffe und die Stapelfähigkeit lassen sich individuelle Lagerplätze erstellen.

Vorteil 3: Online nachbestellen

Durch den QR Code auf jedem chainflex® CASE können Sie in wenigen Sekunden Ihre Leitung im Web nachbestellen. Einfach mit dem Smartphone einscannen.
Online nachbestellen

Warum unsere Kunden uns weiterempfehlen!

chainflex® CASE Anwendungsbeispiele aus der Praxis


chainflex® Portfolio

Leitungs-Meterware

chainflex erfüllt alle Anforderungen an EMV-Sicherheit sowie Normen und Richtlinien wie UL, CSA, EAC und vieles mehr.
Garantie

chainflex® Garantie

chainflex hält - 4 Jahre garantiert. Hier alles zur einzigartigen chainflex Garantie finden.