Gleitlager-Wiki

Alle wichtigen Technikthemen rund um unsere Gleitlager haben wir Ihnen hier zusammengefasst. Erfahren Sie mehr über unsere Gleitlager-Werkstoffe und deren Eigenschaften. Hinzu kommen wichtige Tipps für den Einsatz von iglidur Gleitlagern und Fachwissen aus Praxis und Forschung, das wir Ihnen kostenlos in unseren Whitepapern zur Verfügung stellen.  
 

Das finden Sie auf dieser Seite

Was ist iglidur?
Verschiedene Lagertypen im Vergleich ▼
Den richtigen Wellenwerkstoff wählen ▼
Einbau und Toleranzen ▼
Kostenlose Whitepaper
Testlabor und Versuchsergebnisse ▼
Häufig gestellte Fragen ▼

Gleitlager-Technik

Was ist iglidur?

iglidur sind Werkstoffe, die von igus entwickelt werden. Sie bestehen aus Hochleistungspolymeren und zeichnen sich durch besondere Eigenschaften aus. Sie sind beispielsweise besonders verschleißfest oder für den Kontakt mit Medien und Chemikalien geeignet.

Doch woraus bestehen iglidur Werkstoffe? Und was steckt hinter dem Selbstschmiereffekt? Erfahren Sie mehr über die Eigenschaften und Zusammensetzung von iglidur Gleitlagern.

Verschiedene Lagertypen im Vergleich

Bei der Wahl des richtigen Gleitlagers stehen verschiedene Lagertypen zur Auswahl. Jeder hat einen anderen Aufbau und seine eigenen Funktionsweisen. Wir haben Ihnen die wichtigsten Lagertypen zusammengefasst und zeigen Ihnen welche Vorteile diese haben.

Den richtigen Wellenwerkstoff wählen

Die richtige Wahl von Welle und Gleitlager spielt für ein gut funktionierendes Lagersystem eine entscheidende Rolle. Gleitlager schützen die oft deutlich teureren Antriebswellen und die Lagerstelle umgebenden Komponenten vor Verschleiß. Besonders wichtig ist es daher, dass dieser Verschleiß ausschließlich im Gleitlager stattfindet und dieses rechtzeitig ausgetauscht wird. Häufig wird die Welle jedoch bei der Auslegung der Lagerstelle vernachlässigt. Erfahren Sie, wie sie die beiden Komponenten richtig aufeinander abstimmen.

Einbau und Toleranzen

Beim Einbau von Gleitlagern gibt es ein paar Dinge zu beachten, die für fehlerfreie Funktion und die Lebensdauer entscheidend sind. Erfahren Sie hier alles über geeignete Montage- und Prüfmethoden, Spielauslegung, Standardtoleranzen und die korrekte Sicherung von Gleitlagern.

Was sind hydrodynamische und hydrostatische Gleitlager?

Was versteht man unter hydrodynamischen bzw. hydrostatischen Gleitlagern? Wie funktionieren diese beiden Lagertypen, welche Vorteile haben sie und wie sehen typische Einsatzgebiete aus? Antworten auf diese Fragen gibt es hier. 

Whitepaper Vorschau

Kostenlose Gleitlager Whitepaper

In unseren kostenlosen Whitepapern teilen unsere Gleitlager-Experten ihre Erkenntnisse aus der Praxis sowie langjähriger Forschung und Entwicklung mit Ihnen. Verschiedene Themenbereiche der Gleitlagertechnik sind darin für Sie aufbereitet, um Ihnen einen Wissensvorsprung zu geben.

Online-Seminar Vorschau

Gleitlager-Technik Seminare

Sehen Sie sich hier aufgezeichnete Gleitlager Online-Seminare an. Wir zeigen Ihnen alles, was sie zum Einsatz von Kunststoff-Gleitlagern wissen müssen, wie sie die Gleitlager-Technik Ihrer Anwendung verbessern können und gleichzeitig Kosten senken.


Größtes Testlabor der Branche

igus Mitarbeiterin im Testlabor
Was und wie wird getestet?

Im iglidur Testbereich werden Lager und Werkstoffe auf Beanspruchung, Verschleiß- und Reibungseigenschaften geprüft. Weitere Parameter wie hohe und niedrige Temperaturen, hohe Belastungen und Geschwindigkeit werden je nach Test angepasst. Im Testlabor sind rund 50 Versuchsanlagen, an denen mehr als 300 parallellaufende Tests stattfinden. Gleichzeitig führen wir jährlich rund 11.300 tribologische Untersuchungen an den rund 250 neu entwickelten Kunststoffcompounds durch. Um sicherzugehen, dass sich die neuen Rezepturen im späteren Einsatz bewähren, werden sie nicht nur äußeren Einflüssen, sondern auch verschiedenen Bewegungsrichtungen und Belastungen – rotierend, schwenkend, linear, walkend – ausgesetzt. 

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine Gleitlagerbuchse?

Was ist eine Anlaufscheibe?

Was versteht man unter Lagerspiel?

Was ist RoHS?

Was ist der Stick-Slip-Effekt?

Was sagt der pv-Wert aus?

Weitere Antworten finden Sie in unserem FAQ

FAQ Logo