Ethernet Kabel für Höchstgeschwindigkeiten

Daten zuverlässig transportieren mit Ethernet Leitungen

Ethernet ist der am weitesten verbreitete Standard für die Verkabelung eines LANs (Local Area Network). Derzeit sind zwar Übertragungsraten von bis zu 400 Gigabit/s spezifiziert, jedoch ist nach aktuellem Stand der Technik eine maximale Geschwindigkeit von 40 Gigabit/s möglich. Ethernet Kabel sind in Kategorien (Cat) von CAT3 bis CAT8 unterteilt. Während CAT3 generell keine weitere Verwendung findet, gehören die Kabelkategorien CAT5-CAT7 zu den gängigen in der Industrie. Der CAT5e Standard ist jedoch nach wie vor der am meisten genutzte in der Automatisierungstechnik. Von ihm werden auch die auf dem Ethernet Standard basierenden PROFINET und ETHERCAT abgeleitet.

Ethernet ist der Standard in der Automatisierungstechnik. Sowohl im Maschinenbau als auch bei Bildverarbeitungssystemen werden Ethernet basierte Bussysteme eingesetzt. Die hohe Datenübertragung erlaubt darüber hinaus auch Anforderungen aus dem Bereich der Industrie 4.0 zu realisieren. Nicht zuletzt, weil hiermit Maschinen relativ einfach in die bestehende Bürovernetzung eingebunden werden können, ist Ethernet für den Maschinenbau sehr attraktiv geworden.

Anwendungsgebiete für Ethernet Kabel

Ethernet Leitungen gibt es für unterschiedliche Einsatzgebiete. Oft werden Ethernet Leitungen in den Maschinen und Anlagen fest verlegt, so dass günstige Leitungen mit massivem Leiter oder einem flexiblen Leiter, bestehend aus 7 Litzen, gewählt werden können.

 

Für Anwendungen in der Energieführungskette oder Schleppkette ist es allerdings notwendig, Ethernet Leitungen mit feindrähtigen Litzenleitern zu verwenden. Darüber hinaus ist ein auf die Bewegung in der Energiekette abgestimmter Leitungsaufbau von Nöten, damit auch über Jahre hinweg eine sichere Datenübertragung gewährleistet ist. Speziell bei Anlagen und Maschinen wie Robotern, Verpackungsmaschinen, Produktionsmaschinen und Werkzeugmaschinen haben sich daher Leitungen von chainflex etabliert.

Ethernetkabel in einer Energiekette

Netzwerkkabel Anwendungen von igus

Das chainflex Leitungsprogramm von igus bietet eine Vielzahl an Ethernet Leitungen. Insgesamt stehen 32 verschiedenen Ethernet Leitungstypen in CAT5, CAT6 und CAT7 aus 9 verschiedenen Leitungsfamilien für unterschiedliche Anwendungsbereiche zur Verfügung. Alle chainflex Ethernet Kabel wurden für die dauerhafte Bewegung in der Energiekette entwickelt. Hier kann je nach Anforderung zwischen verschiedenen PVC, PUR und TPE Außenmäntel gewählt werden. Die verschiedenen Busleitungsserien bieten unterschiedliche Performance Level, so dass für jedes Anwendungsgebiet die passende Leitung gewählt werden kann, um längste Lebensdauern zu erreichen.

Eines haben alle chainflex Bus Leitungen gemeinsam. Alle chainflex Leitungen unterliegen den gleichen Qualitätsstandards. Hierbei ist es egal ob es sich um eine kostengünstige Leitung der CF888 Familie, oder eine Leitung für höchste Ansprüche und kleinste Biegeradien  handelt, wie es bei der CFBUS.LB Familie der Fall ist. Daher gewährt igus auch auf alle chainflex Leitungen eine 36-monatige Funktionsgarantie mit Lebensdauern von bis zu 10 Millionen Doppelhüben.

Die günstigste Ethernet-Leitung, die garantiert funktioniert
Die Auswahltabelle des größten Programms an flexiblen Ethernet-Leitungen




Übertragungslängen Die Thematik der maximalen Übertragungslänge von Busleitungen wird oft unterschätzt. Hier ist generell Vorsicht geboten, da die maximale Leitungslänge stark von der Art der Leitung abhängen kann. Eine Leitung für die Festverlegung hat immer eine niedrigere Dämpfung als flexible Leitungen, welche für dauerhafte Bewegungen ausgelegt ist. Hierdurch ist die Übertragungslänge niedriger als bei einer Leitung für die Festverlegung.
 
Je nach Leitungsfamilie sind chainflex Netzwerkkabel zwar mechanisch für Verfahrwege von bis zu 400 m und mehr ausgelegt, jedoch sinkt mit zunehmender Länge des Kabels die Datenrate des Bussystems. Die Ethernet Spezifikation beschreibt eine Gesamtleitungslänge von 100 m. Hier sind allerdings 90 m Installationskabel und 10 m Patchkabel (2x5 m) vorgesehen. Bei Festverlegung können somit bis zu 100 m insgesamt erreicht werden. Bei hochflexiblen Ethernet-Leitungen für die Energiekette zeigen unsere Erfahrungen jedoch, dass eine Leitungslänge von bis zu 50 m zwischen zwei Ethernet-Teilnehmern möglich ist. Diese Länge ist jedoch in Abhängigkeit von der Leitungskategorie (CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6A, CAT7), den Umgebungsbedingungen sowie Anwendungsanforderungen. Für Lange Verfahrwege empfehlen wir daher Lichtwellenleiter  einzusetzen, welche eine Leitungslänge von mehreren hundert Metern bis zu 2 km möglich macht.

Überwachung von Ethernetleitungen mit i.Sense CF.D

Das neue, protokollunabhängige Messverfahren ermittelt die Datenübertragungseigenschaften der Leitungen im laufenden Betrieb mittles Hochfrequenztechnik. Damit besteht nicht mehr die Notwendigkeit nach zusätzlichen Opferadern. In der neusten Generation kann auch eine komplett kontaktlose Überwachung der Leitung realisiert werden.

Bei beginnender Verschlechterung der Übertragungseigenschaften können Leitungen rechtzeitig ausgetauscht werden. Auch werden Anlagenstillstände durch diese intelligente Zustandsüberwachung der gesamten, bewegten Leitung inklusive Steckverbinder verhindert. 

Meterware oder konfektioniert chainflex Netzwerkkabel können klassisch als Meterware auf Trommel, oder Kabelring ab 1 m Bestelllänge ohne Schnittkosten und Mindermengenzuschläge bestellt werden. Darüber hinaus bietet igus diese Leitungen auch als fertig konfektionierte readycable an. So kann jede chainflex Ethernet Leitung in Wunschlänge ab Stückzahl eins auch als fertig konfektionierte Leitung bestellt werden. Im readycable Online Shop kann zwischen verschiedenen Kabeln und Steckern gewählt werden. Eine Filterfunktion hilft hierbei die richtige Type auszuwählen.
Ethernet Kabel Länge