Testberichte der Roboterleitungen

Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Roboterleitungen.


Busleitung CFROBOT8.045

Versuchsnummer:3486
LeitungsartTorsionsleitung, Ethernet Leitung
Testparameter+/- 180 °/ m
Lebensdauer:22 Mio. Zyklen
In diesem Test sollte die Torsionsfähigkeit der CFROBOT8.045 in einer TriFlex R untersucht werden.

Es konnte mit einem Testergebnis von über 22 Mio. Zyklen bestätigt werden, dass die Leitung der Forderung in der Automobilindustrie gerecht wird. 

Einsatz der CFROBOT8 in der Praxis

In der Automobilfertigung findet die Leitung CFROBOT8.045 sehr oft Ihre Verwendung und das zum Beispiel in beweglichen Messeinheiten, die auf der 6. Achse des Roboters montiert sind. Dort fahren sie an Inspektionspunkte und machen Analysen zur Qualitätssicherung der Fertigung. Dazu werden die Leitungen die das empfindliche Ethernetsignal transportieren sehr viel tordiert. Für solche Aufgaben zählt 100%ige Zuverlässigkeit am Roboter. 




 
Vollständigen Testbericht herunterladen
Busleitung CFROBOT8

Lichtwellenleiter CFROBOT5

Versuchsnummer:3105
Testparameter+/- 180°/ m
Lebensdauer:27 Mio. Zyklen
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFROBOT5.501 in einer Torsionsanwendung in der Triflex R bei eine Drehwinkel von +/- 180 Grad/ m untersucht werden.
Es konnte mit einem Testergebnis von über 27 Mio. Zyklen bestätigt werden, dass die Leitung den hohen Ansprüchen in einer Mess-Anwendung gerecht wird. 
LWL CFROBOT5

Einsatz der CFROBOT5 in der Praxis

Die LWL Leitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT5 wird gedanklich immer sofort mit einem 6-Achs-Knickarm Roboter in Verbindung gebracht, weil es dort ja immer um Torsion geht. Aber das muss nicht immer sein, denn Kunden haben sehr oft empfindliche Signale zu führen. Diese Signale kommen von Aktoren die in freien, nicht näher definierten Bewegungen geführt werden und dort spielt Torsion auch eine Rolle. Extrem präzise Messsungen produzieren wahnsinnig viele Daten und diese lassen sich am zuverlässigsten störungsfrei über eine LWL transportieren. Die Herausforderung ist das empfindliche Glasfaser-Element gepolstert in der Leitung zu führen, damit es keinen Schaden nehmen kann und dies natürlich dauerhaft.

Vollständigen Testbericht herunterladen

Motorleitung CFROBOT7.25.04.C

Versuchsnummer:3698
LeitungsartMotorleitung
Testparameter105 mm / +/- 180 °/ m
Lebensdauer:120 Mio. Zyklen
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFROBOT7.25.04.C in einer TriFlex untersucht werden.

Es konnte mit einem Testergebnis von über 12 Mio. Zyklen bestätigt werden, dass die Leitung den Anforderungen an die Antriebstechnik in der Robotik gerecht wird.

Einsatz der CFROBOT7 in der Praxis

Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der tordierbaren Motorleitung der Roboterleitungsfamilie CFROBOT7 zu ermitteln. Der Anspruch an die CFROBOT7 besteht darin in der dauerhaften Bewegung, wie beispielsweise in einem Roboter mit einer Torsion von +/- 180 °, wie sie in der Automobilindustrie zu finden sind, zuverlässig zu halten.

Bei diesen Anwendungen ist häufig der Fall, dass die Roboter dauerhaft in Bewegung und dadurch die Leitungen dieser Torsion ständig ausgesetzt sind. Dank eines umlegten Gesamtschirms und des robusten PUR-Außenmantels ist diese Leitung ideal für den Einsatz für Bewegungen im 3D-Bereich geeignet.
 
Vollständigen Testbericht herunterladen
Busleitung CFROBOT8

Busleitung CFROBOT8.PLUS.045

Versuchsnummer:4888
LeitungsartTorsionsleitung
Testparameter+/- 360 °/ m
Lebensdauer:15 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der Busleitung CFROBOT8.PLUS mit einer Torsion von +/- 360 °/ m in einer Triflex R untersucht werden.

Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der CFROBOT8.PLUS.045 15 Mio. Zyklen übersteht und damit auch bei präzisen, mehrdimensionalen Bewegungen sicher Daten übertragen kann.
Busleitung CFROBOT8.PLUS

Einsatz der CFROBOT8.PLUS in der Praxis

Kamerabasierte Roboteranwendungen werden häufig in der Industrie eingesetzt, um zum Beispiel Barcodes zu erkennen oder auch eine Qualitätssicherung durchzuführen. Aber auch für ein Fernsehstudio findet diese Anwendung ihren Einsatz. Hier ist es besonders wichtig, dass eine extrem zuverlässige Energie- und Datenversorgung stattfindet und sehr anspruchsvolle Bewegungen ausgeführt werden können.


 
Vollständigen Testbericht herunterladen