Wartungsfreie und günstige Linearschienen in Reinigunganlage für KEG-Fässer

drylin-Edestahlführungen arbeiten zuverlässig und korrosionsfrei in KEG-Reinigungsanlage

Innerhalb einer Außenreinigungsmaschine für KEG-Fässer ist eine Hub- und Drehstation verbaut, die das kleine Fass vom Förderband anhebt und rotieren lässt, um es von allen Seiten reinigen zu können. Für die Hubfunktion werden drylin Edelstahl-Führungsschienen mit WJUM Lagergehäusen eingesetzt. Die Baugruppe war in der Ursprungsversion zu groß und zu teuer – durch den Einsatz der Gleitlagerführung konnte eine kostengünstige, kompaktere Führung realisiert werden.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin Edelstahl-WS-Führungsschienen mit WJUM Lagergehäusen
  • Anforderungen: Es wurde nach einer kompakten, kostengünstigen und korrosionsbeständigen Lösung für die Hubfunktion der Reinigungsanlage gesucht.
  • Branche: Packaging, Getränkeindustrie
  • Erfolg für den Kunden: Durch den Einsatz von drylin-Lagerkomponenten konnte die alte Lösung durch die gewünschte kostengünstige und kompaktere Führung ersetzt werden, die zudem auch wartungsärmer als die vorherige ist. Sie ist komplett Korrosionsbeständig und schmiermittelfrei.
Drehstation Reinigungsanlage Drehstation an der KEG-Reinigungsanlage

Problem

Dieser Außenreinigungsmaschine behandelt KEG-Fässer. Zentraler Baustein der Anlage ist eine Hub- und Drehstation, die die Mehrwegfässer zunächst vom anliegenden Förderband anheben und für eine gründliche umseitige Reinigung anschließend komplett drehen kann. Für die Hubfunktion suchte man eine geeignete Lösung, die anders als die bis zu diesem Zeitpunkt eingesetzte Lösung, sowohl kompakt als auch günstig realisiert werden sollte. Neben der kompakten Bauform und der Kostenersparnis war eine weitere Hauptanforderung die Korrosionsbeständigkeit der Hubkomponenten. Diese müssen den stetigen Einsatz von Wasser in dem Nassbereich der Reinigungsanlage problemlos und zuverlässig durchhalten können.

Lösung

Für die Hubfunktion entschieden sich die Planer für drylin Edelstahl-WS-Führungsschienen mit WJUM Lagergehäusen. Die Baugruppe war in der vorangegangenen Lösung zunächst zu groß und zu teuer, sodass die Planer nach dieser komplett neuen Lösung suchten. Schließlich konnte die neue Umsetzung der Hubkomponente durch drylin-Linearlager die hohen Ansprüche erfüllen. Durch den Einsatz der Gleitlagerführung konnte die gewünschte kostengünstige und kompaktere Führung realisiert werden, die zudem auch wartungsärmer als die vorherige ist. Denn sie ist komplett Korrosionsbeständig und schmiermittelfrei. Da die gleichen Gleitfolien in mehreren Teilen der Anlagen eingesetzt werden, konnte zudem die Lagerhaltung reduziert werden.

Brautechnik_01
Brautechnik_02

Malek Brautech GmbH, Alexander Malek, Velbert, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb