Langlebige und wartungsarme Getriebelösung und Energieführungen in Eisautomat

Wenn bei sommerlichen Temperaturen die Lust auf Eis steigt, versorgen uns zahlreiche Verkaufsautomaten im ganzen Land mit kühlenden Kreationen. Der sec°mat IC One der Seco Manufaktur aus Bochum macht dabei den Verkaufsprozess zum Erlebnis. Im Eisautomaten der nächsten Generation sorgt unsere Apiro Roboter-Kinematik nicht nur für einen langlebigen, wartungsarmen Betrieb, sondern beim Nutzer auch für den besonderen Aha-Moment.

Steckbrief

Mit Freunden im Sommer gemeinsam am Eisautomaten stehen, passende Münzen zusammensuchen und wenn das letzte Eis ausgegeben ist, ist das erste schon geschmolzen. Mit dem sec°mat IC One wird alles anders: Der Eisautomat mit interaktiven Touch-Display bietet erstmals eine Warenkorb-Funktion: Der Nutzer stellt sich seine gewünschten Eiskreationen zusammen, zahlt schnell kontaktlos und bekommt die Bestellung für den gesamten Freundeskreis in einem Rutsch ausgegeben. Das Innenleben des Automaten lässt sich durch eine transparente Scheibe beobachten – das vertreibt die Langeweile beim Warten.
 
Alle Produkte für die Automatentechnik entdecken
Nach Auswahl der gewünschten Eissorte(n) bewegt sich im Automaten laufruhig eine Roboterkinematik, öffnet die Tiefkühltruhe, entnimmt das Eis und legt es in das Ausgabefach.

Problem

Eine kostengünstige, ebenso flexible, langlebige wie wartungsfreie Roboterkinematik zu finden, der man gerne bei der Arbeit zuschaut – diese Herausforderung galt es zu lösen. Die Entwickler hatten zunächst einen Scara Roboter in Betracht gezogen. "Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass mit der Zeit die Fehlerquote recht hoch ist, wenn dieser Aufbau nicht in einer Fabrik steht und ständig gewartet werden kann", erinnert sich Frank Kuhn, Geschäftsführer der Seco Manufaktur. "Gerade verminderte Wartungsintervalle und Langlebigkeit waren uns aber besonders wichtig."

Lösung

igus Experten wurden in den Entwicklungsprozess einbezogen und gemeinsam fand man mit dem modularen drygear Apiro Getriebebaukasten die perfekte Lösung. Im Mittelpunkt stehen hier tribologisch optimierte Schneckengetriebe. Die korrosionsfreien und chemikalienresistenten Hochleistungskunststoffe sorgen für eine hohe Stabilität, geringes Gewicht, Langlebigkeit und Wartungsfreiheit. Die Verbindung der Gelenke erfolgt über ein Multifunktionsprofil aus Aluminium. Es ermöglicht, Antriebswellen in der Mitte durch einen Hohlraum zu führen, was sich das invertierte Schneckengetriebe zu Nutze macht. Durch das Getriebe rotiert das durchlaufende Aluminiumprofil, wodurch sich sein Einsatz ideal für Robotik- und Rotationsanwendungen eignet. Bei dem Schneckengetriebe mit Linearbewegung kann das Aluminiumprofil linear durch das Getriebe verfahren oder das Getriebe verfährt auf dem Linearprofil. Alle Schneckengetriebe sind besonders spielarm. Zusätzlich zum 3-Achsen-Portal kommen im finalen Komplettsystem im sec°mat zwei Energieketten der Serie E2 sowie chainflex Leitungen zum Einsatz. "Es ist nicht nur technisch optimal, sondern auch optisch", meint Kuhn. "Denn die Eisentnahme findet ja im Sichtbereich statt, da wollten wir keine kühle industrielle Lösung. Vielmehr sollte es auch ein visuell ansprechendes System sein und den Nutzer neugierig machen."
Eisautomat sec°mat Ein echter Hingucker im Verkaufsbereich: Der sec°mat IC One intuitiv bedienbar, digital vernetzt und natürlich mit leckerem Eis befüllt.
igus Produkte im Eisautomaten sec°mat Das zentrale Element im Inneren ist die igus Automatisierungslösung bestehend aus der Apiro-Kinematik inklusive e-ketten und chainflex Leitungen.
apiro im sec°mat Die Apiro Roboter-Kinematik sorgt nicht nur für Spaß beim Zuschauen, sondern auch für Wartungsfreiheit, Langlebigkeit und Flexibilität in der Konstruktion.

Weitere Informationen

Apiro Getriebebaukasten

Individuelle Anwendungen mit dem drygear Apiro Getriebebaukasten modular und kostengünstig realisieren
Jetzt informieren

Produkte für die Automatentechnik

Gleitlager, Linearführungen, Energieketten und Antriebsmodule für vollautomatisierte Systeme
Jetzt entdecken