"Wir haben extreme Bedingungen vor Ort"

Rollenenergiezuführungen für eine Kompostieranlage

Seit der Inbetriebnahme der Kompostieranlage sind im Umschichtsystem, dem so genannten Wendelin, Energiezuführungen in verschiedenen Längen und Ausführungen im Einsatz. Das besondere: Mit Hitze, Grobschmutz und hoher Luftfeuchtigkeit bestreitet die Energiezuführung einen harten Job. Dennoch rechnet der Anlagenbetreiber unter diesen extrem aggressiven Bedingungen mit einer Lebensdauer von 5 Jahren und ist nach der Zusammenarbeit mit der Rollenenergiekettenlösung von igus hochzufrieden.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Rollenenergiekette 'E4/4', Chainflex-Leitungen (u.a. "Chainflex CF 5"), Führungsrinnen, Trennstege, Zugentlastungen
  • Anforderungen: hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit in der Anlage, hohe Ammoniak-Konzentration, schleimige Biofilme auf Oberflächen, hohe Korrosionsgefahr
  • Branche: Kompostierung
  • Erfolg für den Kunden: mit verfünffachten Standzeiten beträchtlich höhere Lebensdauer der Energiezuführung verglichen mit gleitenden e-Ketten
igus® im Gespräch mit dem Leiter Instandhaltung/Elektrotechnik der AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH Dipl.-Ing. Werner Kretzinger

Problem

Anfang der 90ger Jahre wurde auf einem Betriebsgelände von 23,5 ha in Augsburg eine Anlage erschaffen, die mitunter aus einer modernen Kompostieranlage bestand. In der Kompostierung wird aus Bio- und Gartenabfällen und sonstigen biologisch abbaubaren Abfällen Qualitätskompost erzeugt. In der Rottehalle findet der Kompostiervorgang statt. Mit Hilfe der Umschichtmaschine, dem Wendelin, wird, wie der Name schon andeutet, der Kompost umgeschichtet, damit die "Biologie zum Arbeiten kommt“. Je nach Abbauphase und Rottegrad stellen sich in den einzelnen Mietenabschnitten individuelle Verhältnisse hinsichtlich Biopopulation, Stoffwechsel, Temperatur und Feuchte ein. Nach etwa zehn Wochen ist der Komposiertvorgang abgeschlossen, allerdings sind die Bedingungen vor Ort in der Kompostieranlage extrem. In einer geschlossenen Halle verrottet der Biomüll. Es entsteht Dampf und Wärme. Temperaturen bis 40 °C und eine Luftfeuchtigkeit annähernd 100 % sind die Regel. Im laufenden Betrieb soll die Halle nur mit Mundschutz betreten werden. Darüber hinaus befinden sich alle möglichen Substanzen in der Luft, die auf die Technik einwirken. So wurden in der Luft der Rottehalle deutliche Konzentrationen von Ammoniak und organischen Säuren gefunden. Auf allen Flächen wie beispielsweise auch den Energiezuführungen sind schleimige Biofilme ausgebildet. Die pH-Werte an diesen Oberflächen liegen bei etwa pH5. „In der Rottehalle können wir keinen Stahl einsetzen. Den Bedingungen vor Ort hält nur Edelstahl in V4A-Ausführung stand“, so der Instandhaltungsleiter. Die Anlage läuft Tag und Nacht, so dass die Anforderungen an die Haltbarkeit der Komponenten extrem hoch sind.

Lösung

Seit der Inbetriebnahme der Kompostieranlage sind im Umschichtsystem, dem so genannten Wendelin, Energiezuführungen von igus in verschiedenen Längen und Ausführungen in Einsatz.
Der Wendelin hat in der Anlage eine Längskette und eine Querkette. Dazu kommen im Eintrag zwei weitere Ketten zum Befördern und Verteilen des Biomülls in der ersten Miete, wodurch insgesamt acht Energiezuführungen im Einsatz sind. Abgesehen von der Längsfahrt kommen ausschließlich Rollenenergiezuführungen 'Rol-E Chain' des modularen und robusten Systems 'E4/4' zum Einsatz.
Bei langen Verfahrwegen, hohen Geschwindigkeiten sowie hohen Leitungslasten spielen Rollenenergieketten ihre ganze Stärke aus.
Im Gegensatz zu gleitenden e-Ketten können die notwendigen Antriebskräfte um 75 % reduziert werden. Die groben und gröbsten Schmutzpartikel speziell an dieser Anlage führen in der Regel zu erhöhtem Abrieb. Bei der gleichmäßig rollenden Betriebsart minimieren sich der Rollwiderstand und damit der Verschleiß der Kette. Ihre Lebensdauer erhöht sich beträchtlich.
Neben den Rollenenergiezuführungen sind auch Chainflex-Leitungen, Führungsrinnen für die langen Verfahrwege sowie Trennstege und Zugentlastungen aus dem Hause igus im Einsatz. So befinden sich die ungeschirmten Steuerleitungen 'Chainflex CF 5' im Energiezuführungssystem. Durch ihren Aufbau, mit zwickelfüllend extrudiertem Innenmantel und den PVC-Außenmantel ist die Serie für höchste Beanspruchungen geeignet.

„Obwohl sie seit über zwei Jahren im Einsatz sind, zeigen sie bis jetzt keinerlei Verschleißerscheinungen. Die Energiezuführungen werden monatlich geprüft. Hier können wir feststellen, dass bis jetzt kein Abrieb zu erkennen ist"

Dipl.-Ing. Werner Kretzinger, Leiter Instandhaltung Elektrotechnik der AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Energiekette
Energiekette

Stetige Entwicklung der Energiekettensysteme von igus

Bei einem ersten Besuch beim Betreiber stellte igus seine Rollenenergiezuführung vor. Entwickelt u. a. für besonders schmutzige Anwendungen, hat man bei der AVA ihre Vorteile schnell erkannt. „Und von der ersten Rollenkette bis zum jetzigen Modell ist die Entwicklung nicht stehen geblieben“, verdeutlicht Michael Offner. „Der Abstand der einzelnen Rollen ist verkürzt und noch einmal auf die harten Bedingungen vor Ort abgestimmt worden.“ Die Kundenanforderungen sind damit direkt in die Produktentwicklung eingeflossen.
„Wir haben damals gleich für die nächste Revision eine Kette bestellt“, blickt Werner Kretzinger zurück. „Und konnten die beiden Systeme vergleichen. Die technischen Vorteile der Rollenenergiezuführung haben sich für uns schnell herausgestellt. Heute haben wir nur noch eine gleitende Energiekette im Einsatz, die als letzte im nächsten Jahr getauscht wird.“ Bei der AVA Augsburg ist man sich sicher, dass die Rollenenergiezuführungen in den Kompostieranlagen mindestens fünf Jahre halten werden. Damit verfünffachen sich die Standzeiten. 
„Es ist ein Full-Time-Job in dieser Atmosphäre die Energiezuführungen am Leben zu erhalten“, macht der Instandhaltungsleiter abschließend klar. „Aber bei den monatlichen Messungen und den jährlichen Revisionen erkennen wir, dass uns nicht zu viel versprochen worden ist.“ Die Investition rechnet sich.

Rollen statt Gleiten

e-kette® verbaut in Kompostieranlage
Leitungen in der Anlage