Flexible Antriebsleitungen in Wunschlänge, mit bis zu 36 Monaten Garantie

Zuverlässigkeit in der Antriebstechnik

Das  ist das weltgrößte Labor für bewegte Leitungen. Mit 3.800 m² Testfläche und über 800 parallel laufenden Tests an 64 Anlagen machen wir mehr als 2 Mrd. Doppelhübe im Jahr, um Ihnen die hochwertigste Technik zu ermöglichen. 

Die igus Business Units chainflex und readycable entwickeln und produzieren Meterware und Leitungen mit Steckerverbindern für den direkten Anschluß an elektrische Antriebe. Bewegung durch elektrische Antriebe entsteht dadurch, dass elektrische Energie aus dem Stromnetz oder aus einer Batterie in mechanische Energie umgewandelt wird. chainflex Leitungen sind somit das Transportmittel der elektrischen Energie und setzten dadurch Maschinen wie Werkzeugmaschinen, Roboter oder Handlingsmaschinen in Bewegung.

Leitungen
Meterware

Unkonfektionierte Leitungen

Über 1.350 Leitungen ab Lager, ab 24 Stunden geliefert

Leitungen
konfektioniert

Konfektionierte Leitungen

4.600 konfektionierte Antriebsleitungen passend zu 24 Herstellerstandards in Wunschlänge


Höchste Qualität in der Antriebstechnik

Im Bereich der Antriebstechnik haben wir eine große Auswahl an High-End Leitungen in unserem Produktportfolio. Große Herausforderungen für Leitungen stellen oft sehr kleine Biegeradien in der Energiekette in Verbindung mit langen Verfahrwegen oder extremen Temperaturen dar. Durch zahlreiche Tests in unserem Testlabor können wir für anspruchsvollste Anwendungen und extreme Bedingungen Leitungen zur Verfügung stellen, die höchste Qualität und lange Lebensdauern erfüllen.


Einkabellösungen in der Antriebstechnik

Einkabellösungen in der Antriebstechnik Hybrid-Technik zeichnet sich seit einigen Jahren schon als Trendthema ab. Der Wunsch der Konstrukteure einer Maschine nur noch eine Leitung zu haben, die Energie zum Motor führt und gleichzeitig die Daten der Bewegung, wie Drehrichtung oder Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung zum Frequenzumrichter zurück führt, liegt ja auf der Hand. Neben der Ersparnis des Bauraums bei Leitung und Stecker, spart der Kunde selbstverständlich auch die Kosten der zusätzlichen Verarbeitung einer zweiten Leitung und des zusätzlichen Materials.
All diesen Vorteilen tragen wir in den Leitungsserien CF220.UL.H (mit PVC-Mantel) und CF280.UL.H (mit PUR-Mantel) Rechnung. Hier werden die elektrischen Ader-Querschnittskombination stetig erweitert, um mit den Antrieben der verschiedenen Hersteller, wie Beckhoff, SEW oder Siemens voll kompatibel zu sein. Wir kennzeichnen diese Zugehörigkeit zu der Herstellerforderung mit der Ziffer nach dem Buchstaben „H“ in der Artikelnummer. Dies birgt für unsere Kunden den Vorteil das er, wenn die Artikelnummer ab dem „H“ identisch ist, zwischen PVC und PUR als Mantelwerkstoff frei wählen kann ohne sich in ein elektrisches Risiko zu begeben. Hier lässt sich dann eine hohe Ersparnis erzielen.

Das Thema Antriebsleitungen wird derzeit auch detailliert in unserem Energieführungs-Blog behandelt. Speziell über Hybridleitungen gibt es viele interessante Beiträge - Informieren Sie sich über die aktuellsten technischen Entwicklungen, direkt vom Produzenten!

Testlabor

chainflex Lebensdauerrechner

Konfigurator readycable

readycable Online Konfiguration

„Wir müssen wissen, wie hoch die zu erwartende Lebensdauer der chainflex Leitungen ist, um die Austauschzyklen zuverlässig planen zu können. Ungeplante Systemstillstände dürfen unter keinen Umständen vorkommen. Daher möchten wir gegenüber unseren Kunden für alle Komponenten, die in unseren RBG verbaut sind, Aussagen über deren Haltbarkeit treffen können."

Friedbert Dannenhauer, stellvertretender Konstruktionsleiter bei Fa. Viastore zur Relevanz der Online-Lebensdauerberechnung von igus

The world of standards

„chainflex …in der Welt zu Hause" – Natürlich auch für die Antriebstechnik
Alle unsere Leitungen verfügen über viele Zulassungen die eine weltweiten Einsatz möglich machen.
Wir haben Ihnen viele Informationen rund um die Normenwelt in einem Booklet zusammengfasst, welches wir Ihnen sehr gerne zusenden.
Hier Booklet anfordern ...

Kundenanwendungen für die Antriebstechnik im Einsatz