Testberichte der Steuerleitungen

Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Steuerleitungen.


Steuerleitung CF880.10.12

Versuchsnummer:4588
Biegeradius:100 mm (Faktor 9,3 x d)
Lebensdauer:mehr als 10 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung CF880.10.12 in einer Linearkette mit einem 100 mm Radius untersucht werden. Es konnte mit einem Testergebnis von über 10 Mio. Doppelhübe bestätigt werden, dass auch eine kostengünstige Leitung zuverlässig hält. 
Steuerleitung CF880

Einsatz der CF880 in der Praxis

Ein Bedienpult für eine Säge oder eine andere Holzbearbeitungsmaschine hört sich immer nach einfacher Anwendung an. Im Prinzip ist es das auch, jedoch ist hier Zuverlässigkeit das A und O, denn an dieser Stelle wird jede Funktion der Maschine beeinflusst. Die Radien die man hier findet sind oft größer und im Bereich von Holz oder anderen Baumaterialien eignet sich der PVC Mantel der CF880 mit seinen guten Abriebeigenschaften gegen die trocken Stäube sehr gut. Solche Anlagen werden oft weltweit verbaut und daher bedarf es nicht nur einer zuverlässigen Lebensdauer sonder auch einer UL Zulassung. 
 

Vollständigen Testbericht herunterladen

Steuerleitung CF881.15.12

Versuchsnummer:5294
Biegeradius:125 mm (Faktor 12,5 x d)
Lebensdauer:12 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF881.15.12 in einer e-kette mit einem 125 mm Radius untersucht werden.

Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Steuerleitung CF881.15.12 über 12 Millionen Hübe beträgt. Das bestätigt auch, dass günstige chainflex PVC Steuerleitungen zuverlässig halten und eine lange Lebensdauer aufweisen.

Einsatz der CF881 in der Praxis

Wo früher Steine in der Fertigungstechnik mit anderen Steinen bearbeitetet wurden, werden sie heute auf industriellen Fertigungsstraßen durch Werkzeugmaschinen bearbeitet. So kommen in der Steinbearbeitung häufig Säge- und Fräsmaschinen, Gatter- oder Blocksägen zum Einsatz. Die eingesetzten Steuerleitungen in der Energiekette, die sich in der Anwendung befinden sind Feinstaub, Vibration, Stein- und Werkzeugsplittern ausgesetzt. Zu dem handelt es sich um eine eher trockene Umgebung. Daher sind Leitungen mit PVC Außenmantel für den Einsatz in der Steinbearbeitung am besten geeignet, denn der Werkstoff PVC ist hochabrieb- und biegefest. Die Steuerleitung CF881 ist die optimale Wahl, denn durch den PVC Außenmantel kann sie den vorhandenen Umgebungseinflüssen standhalten und ist eine günstige Variante gegenüber PUR Leitungen, die für solche trockenen Energiekettenanwendungen nicht notwendig sind.
 
Vollständigen Testbericht herunterladen
Steuerleitung CF881

Steuerleitung CF5.10.25

Versuchsnummer:2233
Biegeradius:100 mm (Faktor 5,3 x d)
Lebensdauer:42 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF5.10.25 mit Bündelverseilung in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden. 

Es konnte mit einem Testergebnis von über 42 Mio. Hübe bei deutlicher Unterbiegung bestätigt werden, dass die Leitung den haltbarkeits Ansprüchen in einer Krananwendung mehr als gerecht wird. 
Steuerleitung CF5.10.25

Einsatz der CF5 in der Praxis

Die Steuerleitungsfamilie CF5 gibt es in wahnsinnig vielen Ader-/Querschittskombinationen. Dabei kommen sehr häufig Querschnitte von 1,5 mm und 2,5 mm bei Indoorkranen zum Einsatz, um dort Taster, Endschschalter, Motoren oder auch schlicht Lampen zu versorgen. Auf den langen Verfahrwegen in der Halle geht es schon strapaziös zu, denn auch dort gibt es Verwahrwege die über 80 m erreichen können. Hier ist die kurze Schlaglänge und auch die Bündelverseilung sehr gut für eine hohe Lebensdauer. Aber auch Schmutz durch Stäube und Abgase setzen den Leitungen im Bereich des Hallendaches zu und hier kann der abriebfeste, ölbeständige Außenmantel gut punkten.
 

Vollständigen Testbericht herunterladen

Steuerleitung CF891.25.04

Versuchsnummer:5042
Biegeradius:125 mm (Faktor 10,6 x d)
Lebensdauer:14,5 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF891.25.04 in einer e-kette mit einem 125 mm Radius untersucht werden. 

Der Test wurde in unserem Testlabor auf die Lebensdauer getestet. Hierbei wurde die Leitung in einer Energiekette in einem Radius von 125 mm montiert und durch dauerhafte Bewegung wurde die Beanspruchung in der Maschine simuliert und getestet, sodass eine gute Auswertung für den realen Einsatz gegeben werden kann.

Einsatz der CF891 in der Praxis

Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der chainflex Steuerleitung zu ermitteln. Der Anspruch an die CF891 besteht darin in der dauerhaften Bewegung, wie beispielsweise in Werkzeug- oder Bearbeitungsmaschinen, zuverlässig zu halten. Hinzukommt, dass der Einsatz in solchen Maschinen für die Leitung oftmal heißt, dass sie in Kontakt mit Ölen kommt. In Hinblick auf Ölbeständigkeit ist der Außenmantel der CF891, iguPUR, besonders hervorzuheben. Dieser Mantelwerkstoff wurde von igus speziell für Werkzeugmaschinen entwickelt. Durch diesen Außenmantel in Kombination mit einer getesteten Lebensdauer von 14,5 Mio. Doppelhüben ist diese Steuerleitung eine zuverlässige Wahl für Ihre Maschine.

Vollständigen Testbericht herunterladen
Werkzeugmaschine

Steuerleitung CF9.15.18

Versuchsnummer:4876
Biegeradius:100 mm (Faktor 6,5 x d)
Lebensdauer:526.000 Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CF9.15.18 in einer e-kette mit einem 100 mm Radius bei extremer Kälte untersucht werden.Der Test in unserem Klimacontainer hat unter extremen Bedingungen ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Steuerleitung CF9.15.18 über lange Zeit bei -40 Grad gegeben ist. Also genau das was Kunden erwarten: Zuverlässigkeit auch bei kalten Umgebungen.  

Einsatz der CF9 in der Praxis

Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der chainflex Leitung bei extrem niedrigen Temperaturen zu testen. Bei Anlagen in Outdoor-Anwendungen sollten kältebeständige Leitungen zum Einsatz kommen. Denn gerade niedrige Temperaturen machen dem Material – genauer gesagt, dem Material des Außenmantels – zu schaffen. Solche Rahmenbedingungen findet man z.B. an Häfen, denn dort sind Leitungen den rauen Umgebungsbedingen dauerhaft ausgesetzt. Seewasser, große Temperaturunterschiede und Niederschläge verlangen von den eingesetzten Leitungen, dass diese witterungs- und UV-beständig sowie robust sein müssen.

 

Vollständigen Testbericht herunterladen
Steuerleitung CF9