Anwenderbericht

Leitungen für den Reinraum, bei über 31 Millionen Zyklen im Jahr

Energieführungssystem für die partikelfreie Halbleiterfertigung

Volume Pattern Generator-Anlagen werden von Heidelberg Industries in der industriellen Massenfertigung genutzt. Diese Systeme werden zum Direktschreiben von Mikrostrukturen auf Wafern genutzt. Trotz des Dauerbetriebs des Systems, muss die Energiezuführung absolut ruhig laufen – und das Ganze im Reinraum. Die Lösung hierfür war die e-skin flat. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Ketten, werden Leitungen in sogenannten Pods geführt.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Flachbandkabel e-skin flat
  • Anforderungen: Hohe Präzision, kurze Zykluszeiten und Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb
  • Branche: Halbleiterproduktion
  • Erfolg für den Kunden: Die Anwendung bewährt sich seit einem Jahr bei Zykluszeiten von rund 1 Sekunde  und damit mehr als 31 Millionen Zyklen im Jahr
e-skin flat halbleiterfertigung Heidelberg Instruments nutzt die e-skin flat an den y-Achsen des Kreuztisches einiger Anlagentypen. Klemmbalken sorgen für die Befestigung der Leitungen

Problem

Volume Pattern Generator“-Anlagen, kurz VPG, von Heidelberg Instruments finden hauptsächlich in der industriellen Massenfertigung Anwendung. Sie erzeugen per UV-Laser mit hoher Präzision und Geschwindigkeit Fotomasken, die als Vorlagen für die Produktion von Mikrochips, Sensoren, LEDs und MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) dienen. Andere Anwendungsmöglichkeiten der VPG-Systeme sind das Direktschreiben von Mikrostrukturen auf Wafern. 

Neben der extrem hohen Präzision gehören der 24/7-Betrieb und die sehr kurzen Zykluszeiten im Sekundentakt zum Anforderungsprofil der Antriebe in den Anlagen. Michael Kappel, Leiter Elektrokonstruktion: „Deshalb entwickeln wir viele Kernkomponenten, zu denen auch luftgelagerte Kreuztische gehören, im eigenen Haus.“ Da der Belichtungsprozess unter Reinraumbedingungen stattfindet, müssen die Antriebskomponenten entsprechend ausgewählt werden. Das gilt insbesondere für die Energie-, Signal- und Medienzuführungen an den Kreuztischen. Auch kleinste Staubkörner beeinträchtigen die Qualität der Belichtung. Eine weitere Anforderung ist mindestens ebenso wichtig. Kappel: „Jede noch so geringe Unruhe im Lauf der Energiezuführung gilt es zu vermeiden, da sie die Präzision des Belichtens vermindert.“

 

Lösung

Während dieses Entwicklungsprojektes stellte igus die e-skin flat vor: ein neues Energieführungskonzept, das auf die bisher üblichen Ketten verzichtet. Stattdessen werden die Leitungen und Schläuche in flachen Profilen – sogenannten Pods – geführt, die sich bei Bedarf ganz einfach einzeln öffnen und wieder verschließen lassen. Dieses kompakte System erlaubt sehr geringe Biegeradien und ist in der Bewegung verschleiß- und abriebfest, auch weil es keine Kettenglieder gibt, die sich berühren. Somit kann es – auch mehrlagig – in Reinräumen eingesetzt werden, wie Tests des Fraunhofer IPA bestätigen. Die Neuheit kam zum richtigen Zeitpunkt: Die Konstrukteure in Heidelberg bauten einen Demonstrator für Dauerversuche mit der neuen Energieführung, die im igus Testlabor inzwischen 120 Millionen Zyklen mit ISO 1 absolviert hat. Die Leitung bestand den Test zur vollsten Zufriedenheit des Anwenders. igus leistete noch letzte Anpassungsarbeiten bei den Befestigungselementen – und fertig war die neue Energiezuführung für die „kleinen“ VPG- und ULTRA-Anlagen 

Diese Lösung ist nun seit gut einem Jahr im Einsatz und bewährt sich in der Praxis auch bei sehr dynamischen Anwendungen mit Zykluszeiten von rund einer Sekunde – das sind mehr als 31 Millionen Zyklen im Jahr. Heidelberg Instruments setzt dabei hochwertige igus chainflex Leitungen mit abriebarmem TPE-Mantel ein. 

 
Flachbandkabel e-skin® flat für den Reinraum
Flachbandkabel e-skin flat in VPG-Anlagen
Flachbandkabel e-skin flat in VPG-Anlagen
Flachbandkabel e-skin flat in VPG-Anlagen