Wir wollen etwas bewegen!

chainflex - nachhaltig, langlebig, garantiert

Unsere Leitungen bewegen schon so einiges! Sie sind eigens dafür entwickelt in Anlagen, Maschinen und Gerätschaften in der dauerhaften Bewegung zu halten. Dafür testen wir ausgiebig, erweitern ständig unser Portfolio und geben eine Garantie von bis zu 4 Jahren auf unsere Produkte!

chainflex möchte etwas bewegen ...

... seien auch Sie Teil unserer Bewegung
chainflex sustainability

Doch ein weiterer Aspekt ist in unserer Zeit unumgänglich und auch wir wollen uns dem Thema annehmen:

Nachhaltigkeit in der Kabel-Industrie!

Was machen wir denn überhaupt, damit chainflex nachhaltiger wird?
Was gibt es schon für Maßnahmen, was sind unsere Ziele und am Ende wie können wir unseren hohen Qualitätsanspruch halten und gleichzeitig unseren ökologischen Fußabdruck schmälern? Und kann man Nachhaltigkeit mit Vorteilen für den Kunden kombinieren?

Erfahren Sie im Video, mit welchen Mitteln wir jetzt schon aktiv etwas bewegen und damit das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus setzen.

Wenn wir etwas bewegen, können auch Sie davon profitieren:

✓ Lange Lebensdauer

✓ Im eigenen Unternehmen Nachhaltigkeit fördern

✓ Schnelle Lieferzeiten


Weniger CO2-Ausstoß durch kurze Lieferwege

Kurze Lieferwege

Wir versuchen lange Transportwege im Allgemeinen zu verhindern. Durch unsere lokale SupplyChain kann igus 70 % aller chainflex Leitungen weltweit mit kurzen Transportwegen anbieten.

Dadurch sparen wir eine Menge CO2 ein und Sie als Kunde profitieren von schnellen Lieferzeiten.

Kupferrecycling: Mit endlichen Ressourcen verantwortungsbewusst umgehen

igus recycelt bis zu 100 % des Kupferabfalls aus alten Leitungen. So wird das Kupfer von den restlichen Materialien der Leitung getrennt, separat gesammelt und am Ende wieder zu Litzen verarbeitet und für neue Leitungen wiederverwendet.

Dadurch wird die endliche Ressource Kupfer nicht einfach weggeworfen. Sondern verantwortungsbewusst genutzt und hilft dabei den stetigen Kupferbedarf zu decken ohne Ressourcen verschwenden zu müssen.

Kupfer recycling

Restlängen nicht einfach wegschmeißen!

Resteboerse

Am Ende einer Kabeltrommel bleiben in der Regel noch Restlängen der jeweiligen Leitung übrig. Die Qualität ist natürlich genau die gleiche wie der Rest der Kabeltrommel war und auch mit dem selben Garantieversprechen von 4 Jahren.
Aber was passiert mit diesen Restlängen? Wegschmeißen ist weder nachhaltig noch sinnvoll!

Deshalb bieten wir unsere verfügbaren Restlängen jeder Leitung in unserem Onlineshop zu 50 % des Originalpreises an.

Schauen Sie einfach in unseren Shop und sehen Sie direkt neben Ihrem Wunschartikel, ob es auch Restlängen gibt.

Direkt zum Onlineshop

Das haben Sie als Kunde davon

Nachhaltigkeit und Langlebigkeit bringt auch so einige praktische Vorteile für unseren Kunden.

Das chainflex CASE als nachhaltige Lösung

Unser Kunde BSH Hausgeräte suchte nach einer Lösung um im Lager der Instandhaltung die Möglichkeit zu erhalten Leitungen passgenau abzutrommeln und Verschnitt zu vermeiden. Des Weiteren standen Aspekte wie das Einsparen von Verpackungsmaterial und Platz im Lager ebenfalls im Fokus des Kunden.

Die Lösung stellt das chainflex CASE dar! Dank des Cases kann unser Kunde die Leitungen einfach direkt im Lager aus dem Case abtrommeln, hat keinen Verschnitt mehr und konnte 84 % der Versandkosten sparen, da diese Lösung mittels Paketzusteller transportiert werden kann.

Was gut für unseren Kunden ist, ist auch gut für die Umwelt.

Der Kunde ist mit dieser Lösung zufrieden und wir sind stolz darauf, darüber hinaus noch die Umwelt geschont zu haben. Verpackungsmaterialien werden dauerhaft eingespart und es wird durch Verschnitt kein Abfall produziert. Außerdem hat er die Möglichkeit die Refill-Option zu nutzen und so nochmals 2,6 kg Verpackungsmüll einzusparen.

Also eine absolute win-win-Situation.

chainflex case

Weniger Ressourcen durch eine lange Lebensdauer

Die Energieführung insbesondere auf langen Verfahrwegen ist eine Herausforderung. Dabei will der Kunde nicht unnötig viel Geld ausgeben, weil Leitungen dauerhaft ausgetauscht werden müssen. Weiterer Nachteil es entsteht dauerhaft Müll durch alte Leitungen sowie ein hoher Energieaufwand, durch die Produktion neuer Leitungen und für den Weg von der Produktion bis zum Einsetzen. Vor diesem Problem stand beispielsweise auch eine Kunde von uns mit einem Hallenkran in einem Zementwerk mit einer 32 m langen Krankbahn.

Geld sparen und die Umwelt schonen.

Die Lösung waren unter Anderem eine Energiekette gefüllt mit verschiedensten chainflex Leitungen. Durch die garantierte Langlebigkeit kann eine Funktionalität gewährleistet werden, was den Kunden Geld und Zeit spart und gleichzeitig wertvolle Ressourcen unserer Umwelt schont. So kann durch ein großes Qualitätsbewusstsein langfristig Großes geleistet werden.

Mehr zur Lösung für einen Hallenkran
Energiekette-Kabel

Muss das so?

diese Frage stellen wir uns bei igus bei vielen Projekten im Hinblick auf Ressourcen-Verschwendung. Einige Kundenbespiele finden Sie hier:
Müssen eKetten am Ende ihrer Lebensdauer im Müll landen?
Ein Beispiel von unserem Kunden, der Otto Christ AG.

Muss ein Leitungstausch lange dauern?
So konnte unser Kunde Noble Drilling 8 Stunden an Austauschzeit sparen.

Das machen wir aktuell schon um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren!

Dank UL verified sind wir garantiert und zertifiziert

Einer der größten Punkte für eine nachhaltige Arbeit sind unsere qualitativen und damit einhergehend langlebigen Produkte! Das ist begründet darin, dass wir alle Leitungen kontinuierlich testen und überprüfen!
Das Ergebnis: Leitungen mit bis zu 4 Jahren Garantie! Das heißt für Sie, dass die eingesetzten Kabel nur selten ausgetauscht werden müssen.

Und wir setzen noch einen oben drauf: Wir garantieren nicht nur die 4 Jahre, unsere Garantieaussage ist zudem noch UL-verified. Dadurch wird bestätigt, dass diese Aussage nicht nur ein Marketingversprechen ist, sondern wirklich von uns ernsthaft gelebt wird und Sie dadurch von der Einsatzsicherheit unserer Leitungen profitieren können.

Und gibts noch mehr zum Thema Nachhaltigkeit in der Kabelindustrie?

Ja klar! Wir zeigen Ihnen, welche Wege wir außerdem noch bestreiten, damit wir unseren Planeten schonen.