15 Jahre wartungsfrei

Energieführung von igus bringt es auf 73 Millionen Doppelhübe ohne Leitungsausfall und bricht damit alle Rekorde

Anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Taktzahlen, Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie widrigen Umgebungsbedingungen erfordern in der Energieführung zuverlässige Leitungen. Dies gilt speziell für die Fördertechnik, wie sie beispielsweise die GePaTec mbH in Kummerfeld anbietet. Deren Palettieranlage für Kunststoffgranulat sorgt nun für Aufsehen, da sie seit ihrer Inbetriebnahme in Finnland vor mehr als 15 Jahren ohne einzigen Leitungsausfall arbeitet. Was ist das Besondere an den chainflex-Leitungen, die hier zum Einsatz kommen?

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: chainflex Leitungen CF5 (ungeschirmte Steuerleitung), Energieketten des Typs 2500
  • Anforderungen: hohe Taktzahlen, widrige Umgebungsbedingungen, Einsatz rund um die Uhr an 7 Tagen der Woche
  • Branche: Fördertechnik, Abfüll-, Transport- und Palettieranlagen
  • Erfolg für den Kunden: die Energieführung ist seit 15 Jahren Anlagenbetrieb ohne einzigen Leitungsausfall im Einsatz und hat dabei 73 Millionen Doppelhübe vollzogen
Palettieranlage mit chainflex In einer finnischen Palettieranlage für Säcke mit Kunststoffgranulat sichern Energieführungssysteme von igus den zuverlässigen Datenfluss und gewährleisten störungsfrei arbeitende Steuerungen.

Problem

Die GePaTec mbH (Gesellschaft für Prozessautomations-Technik mbH) in Kummerfeld nahe Hamburg machte sich in den Anfangsjahren die stetig steigende Nachfrage nach individuellen Service, Umbau- und Optimierungsmaßnahmen zur Aufgabe. Da sich bis heute die Aufgabenstellungen aber ständig weiterentwickelt und erweitert haben, gibt es heute kaum ein Gebiet der Automatisierungs- und Elektrotechnik, mit dem sich das Unternehmen nicht beschäftigt. Das GePaTec-Team kümmert sich heute vornehmlich um das Erstellen von S5/S7-Programmen oder Schaltplänen, wobei sowohl kleine Schaltkästen als auch hochkomplexe Schaltanlagen im eigenen Hause geplant und gefertigt werden.
Diverse Partnerschaften erweitern das Angebot. Bei der exklusiven Zusammenarbeit mit der Axler und Markmann GmbH (SAM) stehen Planung und Konstruktion im Vordergrund. Es entstehen unter der Federführung von SAM komplette Abfüll- oder Palettieranlagen inklusive Steuerung, für die die Experten bei GePaTec sowohl die Inbetriebnahme als auch die Wartung übernehmen. Der internationale Auftraggeber hat dabei einen Kundenstamm, der seine Wurzeln überwiegend in Europa hat.
Besonders bemerkenswert ist der Fall einer Anlage in Finnland, die dort seit gut 15 Jahren in Säcke abgefülltes Kunststoffgranulat palettiert. Pro Stunde werden 1.500 Säcke aufeinandergestapelt – fünf Stück in einer Lage, wobei elf Lagen eine Palette ergeben. Das Energieführungssystem muss dabei pro Lage zwei Doppelhübe vollziehen. Bei Temperaturen von +5 bis +20 °C ist die Maschine außerdem rund um die Uhr und an sieben Tagen pro Woche im Einsatz.
Wichtigstes Anliegen für den Kunden ist dabei eine zuverlässige Technik – speziell im Bereich der Energiezuführung. So ist in der Fördertechnik die Anlagenverfügbarkeit entscheidend für den Unternehmenserfolg. Im Falle eines ungeplanten Stillstands dauert es eine Weile bis ein Instandhaltungstechniker vor Ort ist – erst recht, wenn der Kunde im Ausland sitzt.

Lösung

Im Bereich der Energieführung setzte GePaTec von Anfang an voll und ganz auf die Produkte von igus. Im Konkreten finden sich in der finnischen Palettieranlage heute eine Energieführungskette des Typs 2500 als auch die darin verlaufenden Steuerleitungen CF5.15.12 (12x1,5 mm², ungeschirmte Steuerleitung) aus dem chainflex Programm von igus wieder.
Zuvor absolvierten die Energieführungsketten und Leitungen im hauseigenen Labor von igus zahlreiche praxisnahe Prüfreihen, die unter schwierigsten Einsatzbedingungen stattfinden. Die umfassenden Versuchsergebnisse, die bei solchen Tests gesammelt werden, können dann in Datenbanken zusammengefasst werden, und es entsteht ein umfangreicher und aktueller Datenpool. Der entscheidende Vorteil dieser Datengrundlage ist eine bessere Planbarkeit des Produktverhaltens in der späteren Anlage. So lassen sich präzise und verlässliche Angaben über die tatsächliche Lebensdauer liefern. Aber auch viele neue Produkte sind bereits aufgrund der Testergebnisse entstanden. Für den Kunden bedeutet das letztlich, dass er eine verlässliche Funktionsgarantie von igus erhält.
Im Falle der finnischen Anlage übersteht die eingesetzte Steuerleitung nach Berechnungen mehr als 41 Millionen Hübe. Dass diese Berechnungen dabei noch sehr konservativ ausgelegt sind, zeigt nun das konkrete Beispiel der Palettiermaschine. So kam es hier erst nach 15 Jahren im stetigen Einsatz und nach ganzen 73 Millionen Doppelhüben zum Mantelbruch – sehr zur Begeisterung des Kunden und von igus. Zu dieser rekordverdächtigen Leistung ergänzt GePaTec-Geschäftsführer Heino Axler: „Wenn man die Einbauvorschriften beachtet, quasi die ‚Spielregeln‘ für Innenaufteilung und Trennstege, machen die Energieführungssysteme keinerlei Probleme. Beim Endkunden sind wir ja die ersten und einzigen Ansprechpartner, und Leitungsausfälle fallen unmittelbar auf uns zurück.“

Mantelbruch bei chainflex Leitung Nach über 15 Jahren Einsatz und rund 73 Millionen Doppelhüben war bei der letzten Routinewartung der Leitungen lediglich ein Mantelbruch zu verzeichnen, der sich schnell und ohne außerplanmäßigen Maschinenstillstand beheben lässt.

Stetige Weiterentwicklung sichert den Qualitätsstandard

Über die von GePaTec verbauten Steuerleitungen hinaus umfasst das chainflex Sortiment auch Servo- sowie Messsystemleitungen, um nur einige Varianten zu nennen. Auch im Bereich der Bussysteme ist ein breites Spektrum enthalten. So sind alleine im Ethernetbereich 30 verschiedene Lösungen für den Kunden in seiner individuellen Qualität ab Lager verfügbar. Insgesamt sind 1.244 Leitungstypen ab Lager verfügbar, die ebenfalls eine Funktionsgarantie beinhalten – getestet auf Kälte, Chemikalien, komplexe Bewegungen in Robotern oder auf anspruchsvolle Kettenanwendungen mit sehr kleinen Radien. Egal, auf welche Leitung die Wahl fällt – jeder Kunde profitiert von mehr als 25 Jahren Erfahrung mit Spezialleitungen. Produktmanager Muckes führt außerdem das Schlagwort ‚Garantie‘ ins Feld: „Als einziges Unternehmen verspricht igus, dass die Leitungen 36 Monate und bis zu 10 Millionen Doppelhübe halten und Energie und Daten zuverlässig zwischen Maschinen übertragen.“ Denn gerade der sichere Datentransfer über beispielsweise Ethernet in dynamischen Anwendungen ist eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Maschine-Maschine-Kommunikation in der Fabrik.