Testberichte der Busleitungen

Entdecken Sie hier alle unsere Testberichte zu den Lebensauertests für unsere Busleitungen.


Busleitung CFBUS.PUR.049

Versuchsnummer:5064
Biegeradius:75 mm (Faktor 10,3 x d)
Lebensdauer:17 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFBUS.PUR.049 in einer e-kette mit einem 75 mm Radius untersucht werden.

In diesem Test wurde die Busleitung CFBUS.PUR.049 auf ihre Lebensdauer getestet. Nach 14 Monaten und 17.495.094 Doppelhüben wurde der Test von uns beendet. Die Leitung war nach Beendigung des Test in einem einwandfreiem Zustand, was für eine Anwendung an einem Bedienpanel elementar ist. 
Busleitung CFBUS.PUR

Einsatz der CFBUS.PUR in der Praxis

Ein Display an einer Maschine ist im wahrsten Sinne des Wortes die Schaltzentrale und dort wird jede Funktion einer Werkzeugmaschine eingestellt und kontrolliert. Diese Bedieneinheiten werden häufig mit Ethernetleitungen versorgt, um eine schnelle Datenübertragung in Echtzeit zu ermöglichen. Es hat sich, gerade bei großen Anlagen, bewährt dieses Bedienteil beweglich und sogar linear verfahrbar zu machen. Hier wird nun eine zuverlässige Leitung benötig, um auf die immer wiederkehrenden Bewegung zuverlässig abbilden zu können. 

 

Vollständigen Testbericht herunterladen

Busleitung CFBUS.052

Versuchsnummer:5006a
LeitungstypEthernet-Leitung
Biegeradius:100 mm (Faktor 9,8 x d)
Lebensdauer:41 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFBUS.052 in einer e-kette mit einem 100 mm Radius untersucht werden.

Die Leitung wurde in unserem Testlabor auf die Lebensdauer getestet. Hierbei wurde die Leitung in einer Energieketten in einem Radius von 100 mm sowie mit einer Zugentlastung auf beiden Enden der e-Kette montiert und durch dauerhafte Bewegung wurde die Beanspruchung in der Maschine simuliert und getestet, sodass eine genaue Auswertung für den realen Einsatz gegeben werden kann.

Einsatz der CFBUS in der Praxis

Ziel des Tests war es, die Lebensdauer der chainflex Busleitung in einem Radius von 100 mm mit einem Verfahrweg von bis zu 7 Metern zu ermitteln. Der Anspruch an diese Ethernetleitung liegt darin, dass auch über eine möglichst lange Lebensdauer hinweg eine sichere Datenübertragung trotz ständiger Bewegung gewährleistet wird.
Der Qualitätsanspruch in Kombination mit einem kleinen Biegeradius herrscht vor allem bei Maschinen und Anwendungen in der Industrie vor, die eine große Menge an Daten verarbeiten müssen. Außerdem sind oft kleine Bauräume eine große Herausforderung für die Langlebigkeit der Leitungen.

Vollständigen Testbericht herunterladen
Busleitung CFBUS

Busleitung CFBUS.LB.049

Versuchsnummer:5108
Biegeradius:55 mm (Faktor 6,6 x d)
Lebensdauer:mehr als 24 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der CFBUS.LB.049 in einer e-kette mit einem 55 mm Radius untersucht werden. 

Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der Busleitung CFBUS.LB.049 mehr als 24 Mio. Hübe beträgt, womit wir auch bei kleinen Radien eine hohe Lebensdauer sicher erzielen. 
Busleitung CFBUS.LB

Einsatz der CFBUS.LB in der Praxis

Die dargestellte Busleitung wird häufig in Anwendungen eingesetzt, wo schnelles Handling gefragt ist. Kurze Taktzeiten und die Flexibilität von Handlingsystemen sind dabei sehr wichtig. Somit wird von den eingesetzten Leitungen höchste Beanspruchung gefordert. Als Beispiel kann hier die Lebensmittelbranche genannt werden. Schnelle Handling Roboter müssen unter anderem höchste Präzision, kürzeste Zykluszeiten und geringes Gewicht miteinander vereinen.

 

Vollständigen Testbericht herunterladen

Busleitung CFROBOT8.045

Versuchsnummer:3486
LeitungsartTorsionsleitung, Ethernet Leitung
Testparameter+/- 180 °/ m
Lebensdauer:22 Mio. Zyklen
In diesem Test sollte die Torsionsfähigkeit der CFROBOT8.045 in einer TriFlex R untersucht werden.

Es konnte mit einem Testergebnis von über 22 Mio. Zyklen bestätigt werden, dass die Leitung der Forderung in der Automobilindustrie gerecht wird. 

Einsatz der CFROBOT8 in der Praxis

In der Automobilfertigung findet die Leitung CFROBOT8.045 sehr oft Ihre Verwendung und das zum Beispiel in beweglichen Messeinheiten, die auf der 6. Achse des Roboters montiert sind. Dort fahren sie an Inspektionspunkte und machen Analysen zur Qualitätssicherung der Fertigung. Dazu werden die Leitungen die das empfindliche Ethernetsignal transportieren sehr viel tordiert. Für solche Aufgaben zählt 100%ige Zuverlässigkeit am Roboter. 




 
Vollständigen Testbericht herunterladen
Busleitung CFROBOT8

Busleitung CFROBOT8.PLUS.045

Versuchsnummer:4888
LeitungsartTorsionsleitung
Testparameter+/- 360 °/ m
Lebensdauer:15 Mio. Hübe
In diesem Test sollte die Lebenserwartung der Busleitung CFROBOT8.PLUS mit einer Torsion von +/- 360 °/ m in einer Triflex R untersucht werden.

Der Test hat ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer der CFROBOT8.PLUS.045 15 Mio. Zyklen übersteht und damit auch bei präzisen, mehrdimensionalen Bewegungen sicher Daten übertragen kann.
Busleitung CFROBOT8.PLUS

Einsatz der CFROBOT8.PLUS in der Praxis

Kamerabasierte Roboteranwendungen werden häufig in der Industrie eingesetzt, um zum Beispiel Barcodes zu erkennen oder auch eine Qualitätssicherung durchzuführen. Aber auch für ein Fernsehstudio findet diese Anwendung ihren Einsatz. Hier ist es besonders wichtig, dass eine extrem zuverlässige Energie- und Datenversorgung stattfindet und sehr anspruchsvolle Bewegungen ausgeführt werden können.


 
Vollständigen Testbericht herunterladen