Betonfertigung: Seit über 8 Jahren keine Ausfälle mehr

Nach Umrüstung auf chainflex®-Steuerleitungen kam es seit 8-10 Jahren zu keinen Produktionsausfällen mehr

Uwe Kühnemann, technischer Leiter von TBF Transportbeton + Fertigteile GmbH & Co. KG: "Fällt im Betonwerk eine Maschine aus, steht in der Regel die ganze Fertigung bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten still. Dauern diese lange, z.B. aufgrund aufwändiger Leitungsschäden, muss der gesamte Beton aufwendig aus den Maschinen entsorgt werden bevor er in der Anlage aushärtet. Entsprechend robust müssen die eingesetzten Komponenten sein, was bei den Vorgängerleitungen nicht der Fall war. Seit wir auf die chainflex® TPE-Steuerleitungen CF9 und CF10 umgestiegen sind, sind die Standzeiten deutlich gestiegen - von maximal 1 Jahr ohne Ausfall auf inzwischen 8-10 Jahre."
Betonfertigung
Betonfertigung

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier