Services im Bereich
konfektionierte Leitungen | readycable®

Hier finden Sie detaillierte Informationen rund um die Services, die igus im Zusammenhang mit konfektionierten Leitungen anbietet.
Erfahren Sie mehr über den Bereich des maschinell unterstützen Lötens. Dabei werden häufig gestellte Fragen wie: „Welche Lötverfahren gibt es?“ beantwortet und mithilfe des Whitepapers können Sie sich noch tiefer in das Thema einlesen. EPLAN bietet enorme Möglichkeiten zur Kostenersparnis, da die Daten direkt an einem Ort gesammelt und abgerufen werden können. Sollten Sie bei der Wahl der richtigen konfektionierten Leitung Hilfe benötigen oder einen Wunsch nach einer ganz bestimmten Konfektionierung haben, dann helfen wir Ihnen auch gerne im persönlichen Gespräch weiter. Sie bestimmen über welchen Weg die Kommunikation stattfinden soll.       

Persönliche Beratung
Per Remote an jeden Ort

persönliche Beratung Ob im Büro, im Homeoffice oder direkt an Ihrer Maschine, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung für eine technische Beratung zum Thema konfektionierte Leitungen.
Falls Ihnen die geeignete Hardware fehlt um Details zu zeigen, schicken wir Ihnen kostenlos eine Full HD Webcam mit integrierten Mikrofon zu. (geschenkt)
Beratungstermin buchen

Maschinell gestütztem Löten
Was sind die Vorteile?

Lötkolben Wer als Maschinenbauer und Systemintegrator nicht ausschließlich auf Crimp-Verbindungen setzen kann, muss verstärkt auf die Qualität der Lötverbindungen achten. Nur so ist die elektrische Leitfähigkeit an Bauteilen über einen langen Zeitraum konstant gesichert und die Verbindungsstelle dauerhaft geschützt, z. B. vor dem Einfluss von Gasen oder Flüssigkeiten.
Hochqualitative Lötarbeiten in der Konfektionierung

Mit EPLAN Makros 50 % schneller konstruieren

readycable EPLAN

Durch den Einsatz von EPLAN Makros können Sie eine Menge Zeit bei der Konstruktion sowie beim Einkauf sparen, da alle wichtigen Information für Sie und Ihre Kollegen automatisch ins System geladen wird. 

Aktuell bieten wir EPLAN Makros passend zu diesen Antriebsherstellern an: 

Mehr Info zu EPLAN

Fertigung von kundenspezifischen Leitungen

individuell konfektioniert

Ab Stückzahl 1 möglich

Falls Sie im Sortiment der konfektionierten Leitungen nicht fündig geworden sind oder sich schon sicher sind, dass die Konfektion die Sie benötigen, auf keinen Fall standartisiert ist, dann übernehmen wir auch gerne die Sonderkonfektionierung für Sie. 
Individuelle Konfektionierung anfragen

Passende Verlängerungsleitung schnell finden

Passende Produkte Verlängerungsleitungen Auch wenn nicht jede Basis- oder Anschlussleitung einer passenden Verlängerungsleitung im Sortiment zugeordnet hat, sollte zumindest die Suche nach der passenden Leitung ein Kinderspiel sein. 
Genau aus diesem Grund gibt es im Online-Shop die Funktion passende Produkte. Sobald es für die Basis- oder Anschlussleitung eine passende Verlängerungsleitung im Sortiment gibt, wird diese unter dem Punkt passende Produkte angezeigt.  
 
Passende Produkte näher erklärt

Passend zur Leitung auch an das Setup der e-kette denken