1,5 Jahre in Schmutz, Staub und Feuchtigkeit

manus® 2006

Drucksiebanlage
Drucksiebanlage
Gerade im Siebdruck ist die Präzision des Farbauftrags von entscheidender Bedeutung. Daher ist eine sehr präzise lineare Bewegung nötig, die spielfrei ist und Vibrationen vermeidet. Auch unter den Umgebungsbedingungen mit Schmutz, Staub und Feuchtigkeit muss ein viele Kilometer langer Verfahrweg zurückgelegt werden. Auch nach eineinhalb Jahren Betriebszeit sind der Wagen und die Schienen bei diesem Siebdrucker in einwandfreiem Zustand.

Carlos Pio dos Reis - Dubuit do Brasil, Guarulhos - SP, Brasil

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere Informationen

Zum manus® - Wettbewerb