Greifersystem

Schraubkopf mit vier Lagersitzen für Greifer-Arme, die über einen Druckluft-Zylinder ihre Finger spreizen: Im Vordergrund stand zunächst nicht das Lager selbst, sondern das Formatteil des Schraubkopfes, das im FDM-Verfahren produziert werden sollte. Anfängliche Versuche mit Standard Filamenten wie PLA oder ABS scheiterten, da sie nicht die notwendigen Materialeigenschaften besitzen. Erst mit iglidur® I150 ist der Durchbruch gelungen – die Schraubköpfe sind jetzt extrem stabil, weisen aber zugleich eine hohe Elastizität auf, was einen Bruch der Bauteile zuverlässig verhindert. Formatteile sind in der Branche HealthCare und Pharma in der Regel sehr kostenintensiv und benötigen eine längere Planungsphase, was die Flexibilität im Unternehmen einschränkt. Durch das veränderte Verfahren kann auf Kundenwünsche nun wesentlich schneller reagiert werden – bei einer Kostenreduktion um 85 %.
gripper system
gripper system

Carecos Kosmetik GmbH, Heiko Meier, Kehl, Germany

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb