Kunststoff-Lagertechnik für zuverlässiges Rückzugförderband für den Brandschutz

Wartungsfreie und vibrationsarme iglidur-Gleitlager und drylin-Linearlager in der Sicherheitstechnik

Von der Abfüllung bis zur Palettierung müssen Produkte oftmals verschiedene Bereiche durchlaufen. Innerhalb der Weiterverarbeitung von Waren gibt es aber auch kritische Punkte wie die Brandschutzabschnitte. Brandschutzklappen, die zur Abschottung dienen, gilt es im Alarmfall immer freizuhalten. Hierfür hat die Firma ASH GmbH & Co. KG ein sogenanntes Rückzugsförderband entwickelt. Diese kann sich verkürzen und gibt dabei den Raum für die Brandschutzsysteme frei. Umgesetzt wurde dieses System mithilfe von igus Linearlagern und drylin T-Führungswagen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur-Gleitlager, drylin-Linearlager
  • Anforderungen: sicherheitsrelevantes System für den Brandfall erfordert zuverlässige Funktionsweise aller Komponenten, wartungsfrei bei möglichst vibrationsarmem Lauf der Förderkette
  • Branche: Automatisierungstechnik, Maschinenbau
  • Erfolg für den Kunden: Linearlager ermöglichen einen vibrationsarmen und gleichmäßigen Lauf der Förderkette, DryLin T Automatikführungswagen und Schlitten sind komplett wartungsfrei und verrichten selbsteinstellend ihre Arbeit
Unsere Produkte für die Intralogistik entdecken
Rückzugförderband

Problem

Die ASH GmbH & Co. KG, spezialisiert auf Automatisierungstechnik, hat ein sogenanntes Rückzugsförderband neu entwickelt. Es stellt im Alarmfall die Brandschutzmaßnahmen bereit. Denn an bestimmten Brandschutzabschnitten, welche kritische Punkte innerhalb von Analgen darstellen, werden Produkte durch eine sogenannte Brandschutzwand transportiert. Im Alarmfall muss dann gewährleistet sein, dass dieser Bereich der Brandschutzklappe für die Abschottung frei ist. Konkret transportiert das Förderband das aufgenommene Produkt im Rahmen der Verarbeitung weiter, verkürzt gleichzeitig seine eigene Länge und gibt damit den Bereich für das Brandschutztor frei. Da es sich um ein sicherheitsrelevantes Element innerhalb jeder Anlage handelt, gilt auch für alle darin verwendeten Komponenten der Anspruch, dass diese zu jedem Zeitpunkt zuverlässig funktionieren und eine ordnungsgemäße Funktion ermöglichen. Ebenso wichtig war es dem Automatisierungsspezialisten, dass alle Teile möglichst wartungsfrei funktionieren. Der Lauf der Förderkette sollte zuletzt möglichst vibrationsarm und gleichmäßig sein.

Lösung

Die heutige Umsetzung dieses Rückzugförderbandes erlaubt es, dass man kontrolliert den Gefahrenbereich frei fahren kann. Der mechanische Aus - bzw. Einzug ist einfach gestaltet sodass keine komplizierten Einstellungs- und Wartungsarbeiten den Betrieb negativ beeinfussen können.
Erreicht hat die ASH GmbH & Co. KG dies mit verschiedenen Komponenten aus dem igus-Sortiment. 
Das Rückzugelement selber wird so mit Gleitlagern von igus geführt.
Und um einen vibrationsarmen und gleichmäßigen Lauf der Förderkette zu gewährleisten, setzt der Maschinenbauer an dieser Stelle ein Linearlager von igus ein. Die Linearlager bilden dabei die Führung des teleskopartigen Aus- bzw. Einzugs des Förderbandes.
Auf den Linearlagern verfahren dabei DryLin T Automatikführungswagen und Schlitten, die das einfache aber robuste Konzept abrunden. Der Vorteil: Sie sind komplett wartungsfrei und verrichten selbsteinstellend in dem Rückzugförderband ihre Arbeit, unsichtbar und zuverlässig. Selbst versteckte Korrosion und harte Fette können die Produkte und damit die gesamte Anlage nicht stoppen.