Kompakte Gleitlager für innovativen Hubmechanismus in Campingwagen

iglidur Gleitlager sorgen für ein effektives Zugsystem für ein Hubbett in einem VW Caddy

In einen VW Caddy Camper soll ein weiterer Schlafplatz integriert werden. Ein Hubbett soll über Fallschirmseile heruntergelassen werden können. Und das bei geringem Platz und ohne großen Kraftaufwand. iglidur Gleitlager dienen als Führung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur Kunststoff-Gleitlager
  • Anforderungen: es wurde eine Lösung gesucht, die die Kraft optimal auf das Zugsystem übertragt und gleichzeitig besonders kompakt ist
  • Branche: Automobil, Privatkunde
  • Erfolg für den Kunden: iglidur Lager bieten eine einfache und effektive Lösung, die Platz spart und für den Kunden komplett schmier- und wartungsfrei arbeitet
VW Caddy

Problem

In diesem VW Camper suchte ein Privatkunde nach einer Lösung, für eine weitere Person einen Schlafplatz einzurichten. Die Problematik lag darin, dass bereits der Platz in dem Fahrzeug so stark eingeschränkt war, dass man für die Lösung eine besondere Idee brauchte. Der Einfall des Kunden bestand schließlich darin, ein Hubbett einzurichten, welches seinen Platz im Deckenraum direkt über der Fahrerkabine finden sollte. Eine Seilführung sollte dabei als Zugsystem dienen, um das Hubbett anzuheben und abzusenken. Da bei einem Flaschenzugsystem auch immer eine Winde benötigt wird, fragte der Kunde bei uns Gleitlager nach, die zum einen die Zugkraft gut aufnehmen und damit ein einfaches An- und Absenken ermöglichen und gleichzeitig so kompakt sind, dass sie im engen Bauraum Platz finden und die Seile nicht beschädigen.

Lösung

Auf seiner Suche im Internet stieß der Kunde schließlich auf iglidur Gleitlager, mit dessen Hilfe er die Idee des dritten Bettes in dem VW Caddy in die Tat umsetzen konnte.
Neben dem Raumgewinn durch die Lösung konnte der Kunde mit iglidur Lagern eine einfache und gleichzeitig effektive Lösung schaffen, die seinem Vorhaben entsprach. Außerdem wurde das Hubbett räumlich so eingeplant, dass es beim Absenken bündig mit der Mittelkonsole in der Fahrerkabine abschließt und damit den Vorderbereich des Caddy abdunkelt. 
Mit den iglidur Gleitlagern spart der Kunde nicht nur bis zu 40 Prozent im Vergleich zu metallischen Lagern, die Kunststoff-Varianten sind auch schnell geliefert, schmier- und wartungsfrei und damit dauerhaft in den verschiedensten Anwendungsgebieten im Einsatz.

VW Caddy
VW Caddy

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus®-Wettbewerb