Schmier- und wartungsfreie Hochlastlager in den Fahrgestellen neuer RTG-Krane


Kranbauer Tan Cang Gantry verbaut schmierfreie Lager, die keine regelmäßige Wartung benötigen.

Das Unternehmen Tan Cang Gantry Joint Stock Company (TCGT) aus Vietnam hat sich auf die Herstellung neuer Hafenausrüstungen spezialisiert. Der Anbieter setzt auf modernste Technologien zur Verbesserung der Frachtumschlagskapazität, etwa in seinen RTG-Kranen. Intelligente und leistungsstarke Funktionen verbessern den Be- und Entlade- sowie Transportprozess, verkürzen die Bearbeitungszeit und verbessern den Service für die Kunden.
Im Rahmen einer Kooperation mit igus Vietnam stattet der Hersteller seine neuen RTG-Krane mit komplett schmier- und wartungsfreien Hochlastlagern aus. Daneben setzt das Unternehmen auf robuste Energieketten und Leitungen von igus. Das Ziel der Kooperation: Mehr Langlebigkeit, Sicherheit und Wartungsfreiheit im täglichen Containerhandling schaffen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt:
    Schmier- und wartungsfreie Hochlastlager "igutex TX",
    Rollen-Energiekette P4HD,
    chainflex Leitungen
  • Anforderungen:
    Gesucht waren Lagerstellen, die in den Fahrgestellen der RTG-Krane besonders hohe Lasten tragen, rauen Umgebungsbedingungen standhalten und die Wartungsmaßnahmen reduzieren können.
  • Erfolg für den Kunden: 
    Die Hochlastlager "TX1" bieten eine maximal zulässige Flächenpressung von 200 MPa. Die Besonderheit: Dank der auf Gleiteigenschaften optimierte Innenschicht sind sie auf Reibung optimiert, langlebig sowie komplett schmier- und wartungsfrei. Der Kunde kann auf regelmäßige Wartung verzichten und gleichzeitig die Sicherheit im Kranbetrieb erhöhen.
Fahrgestellt RTG-Kran Für raue Umgebungen gemacht: Im Fahrgestell seiner neuen RTG-Krane setzt der Hersteller Tan Cang Gantry Joint Stock Company (TCGT) auf die komplett schmier- und wartungsfreien Hochlastlager aus dem neuen TX-Programm.
RTG Kran Tan Cang Gantry hat sich auf die Herstellung und den Bau von Hafenausrüstung wie RTG-Krane spezialisiert.
Fahrgestell RTG Innerhalb einer Kooperation mit igus Vietnam setzt Tan Cang Gantry unter anderem auf komplett schmier- und wartungsfreie Hochlastlagertechnik in den Fahrgestellen seiner RTG-Krane.
TX-Lager im Detail Die verbauten Hochtlastlager "igutex TX1" bestehen aus einem robusten Glasfasergewebe in der Außenhülle. Die maximal zulässige Flächenpressung beträgt bis zu 200 MPa.

Schmier- und wartungsfreie Hochlastlager "igutex TX1"

In den Fahrgestellen, den "Bogies", seiner RTG-Krane setzt Tan Cang Gantry nicht auf die sonst gängigen Stahllager, sondern auf TX1-Hochlastlager aus dem igutex-Sortiment.
Der Vorteil: Die Faserverbundgleitlager kombinieren eine robuste Außenschicht für Heavy-Duty-Anwendungen und raue Umgebungsbedingungen mit einer auf Gleiteigenschaften und Reibung optimierte Innenschicht. Der "reibungslose", ununterbrochene Betrieb wird auch durch die hohe Lastaufnahme der Lager unterstützt: Die TX1-Buchsen erlauben eine Flächenpressung von bis zu 200 MPa. Dies gibt den Ingenieuren von Tan Cang Gantry mehr Flexibilität bei der Konstruktion. Gleichzeitig wird der Widerstand auf der Welle minimiert und somit die Lebensdauer erhöht. Sind die Lager einmal eingebaut, sorgt der Selbstschmiereffekt des Innenmaterials dafür, dass eine externe Schmierung und in diesem Zuge regelmäßige Wartungsmaßnahmen an den Lagern wegfallen. Eine mögliche Mangelschmierung wird vermieden und die Sicherheit zusätzlich erhöht. Gerade an Häfen macht sich der Werkstoff zudem bezahlt: Tan Cang Gantry muss keine Korrosion an den Lagern befürchten, außerdem können keine externen Schmierstoffe aus den Lagern und in die Umwelt gespült werden.

Heavy Duty-Rollenenergiekette "P4HD" und Leitungen

Für sein RTG-Kranprojekt benötigt der Hersteller Tan Cang Gantry nicht nur hoch belastbare Lager aber auch ausfallsichere Leitungsführungen hinter dem Mitnehmer. Die Besonderheit in der Kranindustrie: Häufig sind hier besonders lange Verfahrwege anzutreffen. Nicht nur auf STS-Kranen, aber auch auf RMG- oder RTG Kran sind daher Rollen-Energieketten immer beliebter, die den Reibungswiderstand gegenüber gleitenden Energieketten weiter reduzieren. Die Rollen-Energiekette P4HD wird daher auch auf den RTG-Kranen von Tan Cang Gantry eingesetzt. Sie tragen hohe Leitungsgewichte und führen die Leitungen auch bei Wetterschwankungen, hohen Windgeschwindigkeiten sowie in der salzhaltigen Hafenluft sicher und langlebig. Die flexiblen Verbindungen zwischen den Gliedern der Energiekette minimieren zudem Vibrationen. Optional kann die Rollen-Energiekette zudem mit sogenannter i.Sense und i.Cee-Sensorik ausgestattet werden, die die Sicherheit zusätzlich erhöht, indem sie den Zustand des Systems ständig überwacht und vor einem Kettenschaden einen Not-Stopp veranlassen kann.
Zuletzt setzt der Hersteller auf UL-zugelassene und UV-beständige chainflex-Leitungen, die auch bei hohem mechanischem Stress, langen Verfahrwegen und engen Biegeradien in der Energiekette etwa die Strom- und Datenübertragung des RTG gewährleisten.
Rollen-Energiekette P4HD Auch die Leitungsführung bezieht Tan Cang Gantry von igus: Eine Rollen-Energiekette vom Typ P4HD. "HD" beschreibt die Eignung der sich abrollenden Kette für Heavy Duty-Einsatzbereiche.
Rollen-Energiekette P4HD Da bei der Rollen-Energiekette das Obertrum nicht auf dem Untertrum "gleitet" sondern rollt, reduziert sich der Reibungswiderstand beim Verfahren der Kette auf ein Minimum.
Rollen-Energiekette P4HD mit chainflex Leitungen Bei den geführten Kabeln wurden UL-zugelassene chainflex Leitungen gewählt. Die UV-beständigen chainflex Leitungen sind speziell für lange Verfahrwege in Energieketten und enge Biegeradien ausgelegt.