Wirtschaftliche Linearsysteme für flexibel verstellbaren Etikettierer

Zuverlässige drylin Lager in Etikettierern der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie

Für die Kennzeichnung von Produkten sind heutzutage zuverlässige und leistungsfähige Maschinen gefragt. Dabei kommt es auf eine Kombination aus Schnelligkeit, Präzision und Flexibilität an. Ein Ausfall des Etikettierers? Das wäre ärgerlich und obendrein noch sehr kostspielig. Die Bluhm Systeme GmbH entwickelt deshalb nicht nur vollautomatisierte Kennzeichnungssysteme mit Etiketten, Inkjet oder Laser, sie setzt auch auf langlebige und wartungsfreie drylin® Linearlagertechnik.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin® Linearführungen
  • Anforderungen: man suchte eine kostengünstige Lösung, die zuverlässig arbeitet und dabei alle technischen Anforderungen in der Etikettiereinheit erfüllte sowie einen schnellen modularen Einbau der Verstelleinheit in den Etikettierer
  • Branche: Verpackungsanlagen, Lebensmittelindustrie
  • Erfolg für den Kunden: drylin® Linearführungen haben eine hohe Lebensdauer und sind unempfindlich gegenüber Staub sowie Schmutz; eine hohe Wiederholgenauigkeit, Präzision und Schnelligkeit der drylin® Komponenten konnte die Chargenwechselzeit des "Tamper Evident" verkürzen, sodass bereits eine weitere Zusammenarbeit geplant ist
Siegeletikettierer mit drylin Lineartechnik Tamper Evident Siegeletikettierer von der Bluhm Systeme GmbH mit drylin® Lineartechnik

Problem

Seit einigen Jahren schon arbeitet die Bluhm Systeme GmbH bei seinen Etikettiersysteme eng mit uns zusammen. Anstoß dafür gab eine Kundenanfrage für einen Etikettierer mit einer flexiblen Formatverstellung. Konkret fragte der Kunde nach einem Gerät, das Etiketten in verschiedenen Größen anbringen kann und dessen Stellbreite sich dabei flexibel an das zu etikettierende Produkt anpassen lässt.
Auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für die gewünschte Verstelleinheit stieß der Hersteller für Kennzeichnungssysteme auf unser Produktportfolio. Für den Hersteller waren dabei insbesondere drei Dinge entscheidend: Man suchte eine kostengünstige Lösung, die gleichzeitig zuverlässig arbeitet und dabei alle technischen Anforderungen in der Etikettiereinheit erfüllte.
Entstanden ist schließlich der "Tamper Evident", ein kompakter Etikettierer, der z. B. in der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie eingesetzt werden kann, um verschiedene Siegeletiketten auf Produkten unterschiedlicher Größe anzubringen. Anfänglich setzten die Mitarbeiter der Bluhm Systeme GmbH unsere Komponenten für die Verstelleinheit selbst zusammen und verbauten diese am Tamper Evident. Allerdings stellte sich die Montage dabei als sehr zeitaufwendig heraus. Der Hersteller wünschte sich stattdessen, den Prozess effektiver zu gestalten und den Einbau der Verstelleinheit in den Tamper Evident zu beschleunigen. Hierzu holte man sich schließlich persönliche Beratung ein.

Lösung

Um den Prozess für Bluhm zu vereinfachen und die Montagezeiten zu verkürzen, wurde dem Kunden kurzerhand eine einbaufertige Formatverstellung angeboten.
Die eingesetzten drylin® Linearführungen verleihen dem Tamper Evident mit seiner Verstelleinheit nicht nur höchste Flexibilität bei der Anpassung des Etikettierers. Sie sind darüber hinaus unempfindlich gegenüber Staub sowie Schmutz, sodass der Etikettierer auch für raue Umgebungsbedingungen geeignet ist. Darüber hinaus kommen die Linearführungen ohne zusätzliche Schmierung aus, da ihre Gleitelemente inkorporierte Festschmierstoffe enthalten. Das spart dem Anwender später nicht nur Wartungszeit, sondern auch Kosten für Wartungen und Schmiermittel ein.
Die hohe Lebensdauer der drylin® Linearführungen ermöglicht der Bluhm Systeme GmbH ihren Kunden ein Produkt höchster Qualität zu liefern. Mit der Wiederholgenauigkeit, Präzision und Schnelligkeit der drylin® Komponenten konnte die Chargenwechselzeit des Tamper Evident verkürzt werden. 500 Siegeletiketten kann der Etikettierer pro Minute anbringen. Hier zahlt sich jede Sekunde aus, die man bei der Anpassung sparen kann. Deshalb ist die vollständige Automatisierung von Etikettenwechsel und Formateinstellung ein Thema, das bei Bluhm konsequent verfolgt wird. Es ermöglicht zusätzliche Zeitersparnis und reduziert Fehlerquellen. Für die Zukunft ist bereits weitere Zusammenarbeit geplant, da die Nachfrage nach den Maschinen weiter steigt.

 

drylin Spindellineartisch SLW Horizontale Verstellung der Druckspender erfolgt mittels drylin® Spindellineartisch SLW, der mit individuell gefertigten Bauteilen kombiniert ist
Linearlager aus iglidur J200 Nahansicht der Verstelleinheit des Tamper Evident. Zu sehen sind die grauen Gleitelemente aus wartungs- und schmiermittelfreien iglidur® J200 Hochleistungspolymeren
drylin Linearlager Vertikale Druckkopfverstellung mittels Lineartischen bestehend aus drylin® Einzelkomponenten
Etikettierer Tamper Evident in einer Serialisierungsanlage zur Siegeletikettierung von Medikamentenverpackung