Geldausgabeautomaten mit Einzahlfunktion

manus® 2005

„Bei der Neugestaltung der Tischführung wurde Wert gelegt auf eine einbaufertige, kostengünstige, dauerhafte und schmiermittelfreie Lagerung und Führung. Der Labormusteraufbau mit zwei drylin® N Gleitschienen zeigte sich dann so robust, das auf eine Gleitschiene verzichtet werden konnte. Durch den Einsatz von zwei Gleitsteinen konnte auch ein ruckfreier Lauf erreicht werden. Durch einen großen Abstand der Gleitsteine konnte ein Verkanten verhindert werden.”

Dr.-Ing. Gert Fuhrmann / Hans-Georg Löseke, Wincor Nixdorf International, Paderborn

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Weitere interessante Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen finden Sie hier

Zum manus® - Wettbewerb