Zuverlässige Energiezuführung zum Roboterarm in Melksystem bei Dauerbetrieb

In Melksystemen kommen bei starkem Ammoniakgehalt robuste Energieketten zum Einsatz.

24-Stunden-Betrieb, schwankende Temperaturen und eine ammoniakhaltige Luft – die Bedingungen in Kuhställen, mit denen auch technische Komponenten von automatischen Melksystemen zurechtkommen müssen, sind nicht einfach. Um auf eine sichere Funktion vertrauen zu können, setzt das Unternehmen GEA in seinen Produkten auf konfektionierte Energieführungslösungen von igus.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Energieketten der Serie E2/000 und chainflex-Leitungen, geliefert als komplett vorkonfektioniertes readychain-System
  • Anforderungen: Das System muss Bedingungen wie 24-Stunden-Betrieb, schwankenden Temperaturen und ammoniakhaltiger Luft standhalten
  • Branche: Agarindustrie, Melksystem
  • Erfolg für den Kunden: Durch ein vorkonfektioniertes System von igus bekam der Kunde alles aus einer Hand und konnte so im Beschaffungsprozess einsparen, die Energieketten gewährleisten eine hohe Verfügbarkeit und sind in der Anlage vor Außeneinwirkung geschützt
Melksystem MIone Betritt ein Tier eine Box des Melksystems MIone, beginnt der Melkprozess vollautomatisch.

Problem

Ansetzen, Reinigen, Stimulieren, Vormelken, Melken – dies sind die einzelnen Schritte, die der MIone, ein automatisches Melksystem der GEA Farm Technologies GmbH, selbstständig erledigt, sobald sich ein Tier an der Box anstellt.
Das System des Maschinenbaukonzerns ist seit einigen Jahren schon im Serieneinsatz und für Herdengrößen ab etwa 70 Tieren im Einsatz. Das Besondere an dem MIone ist, dass die Kühe selbst bestimmen, wann sie zum Melken gehen. Die Tiere stellen sich einfach an der freien Box an – dies wird vom System erkannt und der automatische Prozess wird eingeleitet. Ein Roboterarm wird ausgefahren und die einzelnen Melkbecher am Ende des Arms setzen sich einer nach dem anderen punktgenau auf die Euterzitzen. Das System arbeitet ruhig, während das Tier mit Fressen beschäftigt ist. Nachdem der gesamte Melkprozess abgeschlossen ist, lösen sich die Melkbecher vom Euter, werden gereinigt und für das nächste Tier vorbereitet. Die Herausforderung an diesen Systemen sind der 24-Stunden-Betrieb sowie die unterschiedlichsten Bedingungen, die im Stall herrschen können. Dies sind beispielsweise schwankende Temperaturen von 0 °C bis 40 °C, eine meist hohe Luftfeuchtigkeit sowie die häufig ammoniakhaltige Luft. Dies wirkt sich auch sämtliche Einzelkomponenten des MIone aus.

Lösung

Die Energieführung zum Roboterarm wird dabei mit Kunststoff-Energieketten und Leitungen von igus realisiert, für die diese Bedingungen keine großen Schwierigkeiten darstellen. Konkret kommen zwei Energieketten der Serie E2/000, die mit speziell für die Bewegung entwickelten chainflex-Leitungen befüllt sind, zum Einsatz. Jeweils eine Kette verfährt auf der horizontalen und der vertikalen Achse. Seit einigen Jahren bezieht GEA die e-ketten außerdem als komplett vorkonfektionierte readychains, was Einsparungen im Beschaffungsprozess ermöglicht.
Die Dynamik ist in der Anwendung des MIone relativ gering, was wichtig ist, um die Tiere nicht zu verletzen. Durch die geschützte Verlegung der Energieketten in den Anlagen von GEA können Schäden durch äußere Einwirkungen nahezu ausgeschlossen werden. Umso entscheidender sind jedoch die Betriebssicherheit und eine hohe Verfügbarkeit. Alle Anlagen müssen rund um die Uhr funktionieren, ungeplante Ausfälle sollen unbedingt vermieden werden. Als der Maschinenspezialist die Leitungen für die Anwendung gemeinsam mit igus ausgelegt hat, wurden die Zyklen für zehn Jahre hochgerechnet und so die Anforderungen exakt bestimmt. Da sowohl die Energieketten als auch die Leitungen aus einer Hand geliefert werden, ist es möglich, sie optimal aufeinander abzustimmen. Dies schafft für den Kunden zusätzliche Sicherheit.
 
MIone mit Energeieketten Im MIone von GEA kommen jeweils zwei Energiekettensysteme von igus zum Einsatz – ein System in der Horizontalen sowie eins in der Vertikalen.
GEA mit Energiekette GEA bezieht die Energieketten und Leitungen als komplett konfektionierte readychains.

motion - Magazin für Energiekettensysteme®

Technik verbessern ... Kosten senken.

In diesem igus® Magazin finden Sie zahlreiche Möglichkeiten und Anwendungsbeispiele wie Sie mit einbaufertigen Energiekettensystemen die Technik verbessern und / oder Kosten senken können.
Persönliches Exemplar hier bestellen