Robuste und korrosionsfreie Leitungsführung für Sprühroboter in Treibhäusern

Kunststoff e-ketten bewegen schwere Leitungen auf langem Verfahrweg sicher und zuverlässig

Das Start-up-Unternehmen Combagroup ist spezialisiert auf den Hors-sol-Anbau von Salaten. Dank automatisierten Lösungen und den Einsatz von Energieführungsketten von igus erzielt das Unternehmen einen 10 bis 15 Mal höheren Ertrag als die Freilandkultur.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: e-ketten des Typs E2/000, geliefert als fertig vorkonfektioniertes readychain®-System
  • Anforderungen: ein unebener Boden, lange Verfahrwege, ein hohes Gewicht der Medien sowie der ständige Kontakt mit Wasser verlangten nach einer robusten und sicheren Führung; der Kunde forderte zudem eine Garantie für mindestens 1,5 Millionen Zyklen
  • Branche: Landwirtschaft
  • Erfolg für den Kunden: Labordaten sichern dem Kunden eine Verfügbarkeit der e-ketten von mindestens 2 Millionen Zyklen zu; alle Medien werden bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie herausfordernden Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei in der Anwendung geführt
Treibhaus Am Stammsitz in Molondin betreibt das Unternehmen ein Pilot-Treibhaus – etwa 10 bis 15 Mal höheren Ertrag als bei der Freilandkultur, 90 Prozent weniger Wasser und keine Pestizide.

Problem

Wird Gemüse nicht im Boden angebaut, sondern in Steinwolle oder Kokosfasern so spricht man von „Hors-solgemüse“. Sie werden dann mit einer genau dosierten Menge an Nährstofflösung versorgt. Dies bringt Vorteile wie Unabhängigkeit von Witterung, Klima und Boden mit sich. Das 2011 gegründete Start-up CombaGroup konzentriert sich auf den Einsatz eines weltweit einzigartigen Aeroponic-Systems, einer Form der Hors-sol-Methode bei der die Samen nicht im Boden, sondern in der Luft wachsen.
In der Schweiz betreibt das Unternehmen zu diesem Zweck ein Pilot-Treibhaus mit 600 Quadratmeter Größe, das einen etwa 10 bis 15 Mal höheren Ertrag als die Freilandkultur hat. Einzigartig ist die Mobilität des Aeroponic: Es wird ein Sprühroboter verwendet, der die notwendige Menge Wasser und Nährstoffe direkt auf die Wurzel sprüht. Außerdem werden die Wurzeln durch den Roboter immer wieder so verschoben, dass die Salatköpfe genügend Platz zum Wachsen haben.
Mit Fortschreiten der Technik sind aber die Anforderungen in Punkto Stabilität, Gewicht und Mediendurchführung an die Energiezuführung zu dem Sprühroboter gestiegen. Der Boden in einem Gewächshaus ist uneben, außerdem ist die Kette mit den Medien permanent im Wasser. Mit teilweise über 50 Meter langen Leitungen spielt auch das Gewicht eine entscheidende Rolle. Der Kunde wünschte hierbei eine vorkonfektionierte Kette inklusive aller Mediendurchführungen sowie eine Garantie von 1,5 Millionen Zyklen.

Lösung

Damit die Roboter die Pflanzen mit Nährstoffen und Wasser versorgen können, werden heute unsere Energieführungsketten eingesetzt. So ging die erste Bestellung über eine e-kette von 24 Metern telefonisch ein. Energieführungsketten sind wie die Nabelschnur der modernen Maschine. Sie sorgen für die Zuführung von Energie, Daten und Impulsen und sind dabei ständig in Bewegung. Nach einer technischen Beratung unsererseits und mehreren Telefonaten erhielt der Kunde eine Energieführungskette des Typs E2/000 mit einer Rinne aus Stahl - fertig vorkonkektioniert als readychain®-System.
Im Pilot-Treibhaus garantierten wir dem Kunden dabei 2 Millionen Zyklen und 36 Monate Garantie auf alle chainflex Leitungen. Diese Zusicherung basiert auf den ausführlichen Daten, die wir über das eigene Testlabor erhalten. An insgesamt 58 Teststationen werden dabei über 2 Milliarden Testhübe pro Jahr mit e-ketten und chainflex Leitungen durchgeführt. Nur so kann gewährleistet werden, dass die eingesetzten Energieketten trotz vieler Zyklen, hoher Geschwindigkeiten und Beschleunigungen sowie herausfordernder Umgebungsbedingungen über lange Zeit einwandfrei in der Anwendung funktionieren.
Inzwischen wurde auch schon das erste Gewächshaus zum kommerziellen Anbau in Frankreich eröffnet. Auch hier kommen unsere Energieführungsketten zum Einsatz. Konkret kommen hier drei Sprühroboter mit Verfahrwegen von einmal 54 Meter und zweimal 25 Metern zum Einsatz.

„Wir haben mit igus einen verlässlichen Partner gefunden. Die Qualität und der Preis stimmen, aber vor allem auch die herausragende technische Unterstützung. Es hat einfach alles gepasst und wir freuen uns jetzt schon auf eine weitere Zusammenarbeit.“

Charles Karlen, technischer Direktor bei CombaGroup
Salatsorten Anbau Treibhaus Derzeit werden sieben Salatsorten produziert, weitere befinden sich in der Testphase.
Energiekette mit Medien Die Energieführungsketten inklusive aller Mediendurchführungen kommen permanent mit Wasser in Berührung.
readychain Energieketten mit chainflex Leitungen Das neue Gewächshaus in Frankreich: 54 Meter Verfahrweg in einer Aluminiumwanne für die fertig konfektionierten Energieketten mit chainflex Leitungen.
fertig konfektionierten readychain mit chainflex Leitungen