Energiezuführung – geschützt und flexibel

Eine „basic flizz“ e-kette am Rechenreiniger einer Wasserturbine spart Platz und Wartungskosten.

Das Wasserkraftwerk Schlossmühle in Rochlitz/Sachsen hat eine neue Rechenreinigungsanlage angeschafft. Bei dem H-Reiniger von Muhr, einem weltweiten Spezialisten für diese Anlagen, wird ein bewährter Standard für die Energiezuführung zum Verfahrwagen eingesetzt: das basic flizz-System.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: basic flizz Energieführungchainflex Leitungen
  • Anforderungen: Es wurde nach einer sicheren und kompakten Leitungsführung gesucht, die das aktuelle Festoon-System ersetzt. Die neue Lösung sollte außerdem leicht zu installieren und zu warten sein.
  • Branche: Erneuerbare Energien, Wasserkraftanlagen
  • Erfolg für den Kunden: Die basic flizz wurde in nur 1,5 Stunden komplett installiert. Für die 15 Meter langen Leitungen werden heute gerade mal 30 Zentimeter Bauraum benötigt. Die Energieführung ist gut versteckt und trotzdem bei Wartungen oder dem Hinzufügen neuer Leitungen gut zugänglich.
Arbeitsplattform Windkraftanlage Die „mobile Werkstatt“ für die Reparatur von WKA-Rotoren ist in allen Dimensionen beweglich und schützt das Servicepersonal vor Wind und Wetter.

Problem

Seit 1994 produziert die Schlossmühle in Rochlitz/Sachsen schon Strom. Aus Gründen des Fischschutzes investierte der Betreiber nun in den Umbau des Einlaufs ins Turbinenhaus und ließ dabei direkt einen neuen Rechen installieren. Bei dem Rechen handelt es sich um ein Reinigungssystem, das das Schwemmgut, welches sich vor dem Rechen sammelt, beseitigt und die Wasserzufuhr zur Turbine gewährleistet. Nach Einholung verschiedener Angebote entschied man sich für ein Rechensystem der Erhard Muhr GmbH.
Muhr bietet dem Wasserkraftwerksbetreiber ein umfassendes Programm an Rechenreinigern in verschiedenen Bauformen (vertikal, horizontal, mit verschiedenen Auslegern …). Die Anlagen sind weltweit im Einsatz und werden jeweils individuell an den Fall angepasst. Für das Projekt in Rochlitz schlug Muhr den ein horizontalen Rechensystems aus der H-Baureihe vor. Dabei fährt der Reinigungsarm horizontal am Rechen vorbei und schiebt dabei das Schwemmgut, das bewusst im Fluss verbleiben soll, in den Abflusskanal. Dabei befindet sich der Putzarm an einem Verfahrwagen, der von einem Zahnstangenantrieb bewegt wird. Für den Vortrieb sorgt ein Direktantrieb mit einem 3-Kilowatt-Langsamläufer-Motor, der genau wie die anderen Komponenten für den Unterwasserbetrieb geeignet ist.
Parallel zu den Projektgesprächen in Rochlitz erarbeiteten die Muhr-Ingenieure eine neue Lösung für die Energieversorgung des Putzarms bei der H-Baureihe. Anlass waren der hohe Montageaufwand und das bislang verwendete Festoon-System mit Flachleitungen. Es mussten zwei Leistungskabel und drei Sensorleitungen zum Motor führen, der am Putzarm montiert ist. Da alle Standard-Anschlusskomponenten wie Abdichtungen und Durchführungen für Rundleitungen konstruiert waren, erforderte der Anschluss der Flachleitungen hohen Aufwand. Außerdem konnten sich die frei hängenden Kabel verfangen und der entstandene Leitungsbahnhof brauchte rund zwei Meter Platz. Das hat die Planer dazu veranlasst, nach einer Alternative zu suchen.

Lösung

Diese Alternative fand Muhr in unserem basic flizz-System. Dabei handelt es sich um eine Komplettlösung für die Energiezuführung zu beweglichen Komponenten u. a. in der Klärwerks-, Energie- und Krantechnik. Das System besteht aus einer Energiekette aus unserem E4.1 Baukasten, die mit den bewährten chainflex Leitungen befüllt und in einer wetterfesten Einhausung aus Edelstahl sicher und störungsfrei geführt wird. Schon als der erste basic flizz am Rechenreiniger in Rochlitz montiert wurde, waren die Vorteile offensichtlich. Während die Monteure vor Ort normalerweise einen Tag für die Montage der Energiezuführung brauchten, konnten sie diese Aufgabe in anderthalb Stunden erledigt. Und: Für den „Bahnhof“ der rund 15 Meter langen beweglichen Energiezuführung mussten nur 30 Zentimeter Bauraum vorgesehen werden – das spart nicht nur Platz, sondern auch Leitungslänge und damit Kupfer.
Weitere Vorteile aus Sicht der Muhr-Ingenieure sind die an dreieinhalb Seiten geschützte Führung der Energiekette sowie die bodenfreie Verlegung, die ein Festfrieren von Leitungen bei Eis und Schnee verhindert. Der basic flizz ist quasi unsichtbar hinter dem Linearantrieb angebracht, ist bei Bedarf aber gut zugänglich. Neue Leitungen können unproblematisch hinzugefügt werden, ein Austausch des gesamten Leitungspakets wie bei einem Festoon-System ist nicht erforderlich. Aus diesen Gründen verwendet Muhr inzwischen bei der H-Baureihe grundsätzlich das basic flizz-System.
Das Signal zum Start des Reinigungsvorgangs geben zwei Sensoren, die den Wasserpegel vor und hinter dem Rechen erfassen. Bei einer festgelegten Differenz initiiert die SPS der Anlage den Reinigungsvorgang, der jeweils knapp sieben Minuten dauert. Die Situation am Rechen der Schlossmühle Rochlitz wird über zwei Kameras überwacht. Diese moderne Technik zusammen mit dem langlebigen Energiezuführungssystem wird über viele Jahre einen Beitrag zum effizienten Betrieb des Wasserkraftwerks leisten.

Reinigungsarm Rechen Der Reinigungsarm fährt horizontal am Rechen entlang und schiebt Schwemmgut in den Abflusskanal. Dabei muss der Verfahrwagen mit Strom und Signalen versorgt werden.
basic flizz Das basic flizz ist ein modulares System zur Energiezuführung. Die innen liegende Energiekette ist bestens geschützt. Sie befinde sich an der „Hinterseite“ des Rechenreinigers.