Definition FLU und FLP


Neben den gebräuchlichsten Einbauarten freitragend (FLG), freitragend mit Bogen (FLB) und gleitend, gibt es weitere, die ein paar Besonderheiten aufweisen. Hier stellen wir Ihnen zwei weitere Einbauarten vor: die projizierte freitragende Länge FLP und das freitragende Untertrum FLU.

Freitragendes Untertrum FLU

Was bedeutet freitragendes Untertrum

Man spricht von einem freitragenden Untertrum FLU, sobald das Untertrum der Energieketten zu einem Teil nicht unterstützt ist. Mit dieser Einbauart ermöglicht es eine kompakte Bauweise, bei der die Fläche des Arbeitsraumes möglichst nahe an den Footprint der Maschine herankommt - somit platzsparend.
 
Unsere Empfehlung: Bei kurzen Hüben bis zu 2 m kann es eine attraktive Alternative sein, um mehr Platz bei gleichbleibenden Maschinenabmessungen zu schaffen.
Freitragendes Untertrum FLU

Besondere Merkmale des freitragenden Untertrums

1. Mindestens die ersten drei Kettenglieder des Untertrums sollten unterstützt werden, um die kraft am Anschlusselement zu reduzieren.

2. Unterstützte Kettenglieder zählen nicht zum Bereich FLU.
3. Die maximale freitragende Länge des Untertrums liegt ungefähr 1/3 unter der freitragenden Länge FLG.

4. Die maximale Geschwindigkeits- und Beschleunigungsangaben sind wie bei der freitragenden Länge mit Bogen FLB.

Versuche aus dem Testlabor

Durch ausführliche Tests ist es möglich, die Zusatzlasten der gängigsten Energiekettenserien E4.1, E4Q oder E2/000 zu ermitteln.
Freitragendes Untertrum FLU
Freitragendes Untertrum FLU
Linie

Projizierte freitragende Länge FLP

Projizierte freitragende Länge FLP

Was bedeutet projizierte freitragende Länge

In einigen Anwendungen werden die Energieketten häufig mit einem Arbeitsweg in der Schräge eingesetzt. So wird die Einbauart projizierte freitragende Länge FLP häufig in Baumaschinen oder Arbeitsbühnen angewendet.

Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Einbauarten
Entdecken Sie weitere Einbauarten von freitragenden Anwendungen über gleitende Anwendungen bis hin zu Anwendungen auf der Seite - um 90° gedreht.
Energieketten Wiki
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen über die Konstruktion von Energieketten - Grundlagen und Berechnung, Befüllungsregeln und mehr.