Zuverlässig und störungsfrei, leicht, leise und langlebig - so soll eine Linearführung im
betrieblichen Einsatz arbeiten. Die von igus® entwickelten Linearführungen verfahren ohne Schmierstoffe mit allen involvierten Lineareinheiten zusammen. Wo sich nichts festsetzt, muss nichts entfernt werden. So entfällt die Wartung als signifikanter Kosten- und Störfaktor. Denken Sie hier an Fördertechnik im Umfeld von unverpackten Lebens- oder Arzneimitteln ganz allgemein oder ein wenig spezieller an die Ablagerung von Schmutz, Staub und Spänen bei der Zerspanung von Holz oder Aluminium. Für ein Linearführungssystem, bei dem das Zusammenwirken der Bauteile im Trockenlauf erfolgt, entfallen die Kosten für die Beschaffung und Entsorgung der Betriebsmittel Öl und Fette. Ein weiterer kostensenkender Vorzug der trocken laufenden Maschinenelemente ist die dauerhafte Reduzierung von Verschleiß und Abnutzung. So verlängert sich der Lebenszyklus aller eingesetzten Lineareinheiten.
Carbon ist aktuell der leichteste Kunststoff zur Herstellung von Linearsystemen. Eine Linearführung aus Carbon ist metallfrei, tribologisch, das heisst auf Reibung optimiert und unmagnetisch. Der Werkstoff empfiehlt sich deshalb unter anderem für Anwendungen im Bereich der Robotik, Luftfahrt sowie in der Medizintechnik. Mit Linearführungen aus Edelstahl realisieren wir ein breites Anwendungsspektrum. Das Material zeichnet sich aus durch hohe Temperaturbeständigkeit (+250 Grad Celsius), Korrosions und
Chemikalienbeständigkeit. Als kosteneffiziente Lösung empfehlen wir die Linearführung aus
Edelstahl beispielsweise für Anwendungen in der Lebensmittel- und Abfüllindustrie, Galvanik sowie im Yachtbau. Eine Alternative für viele Anwendungen ist das Leichtmetall Aluminium. Als hartanodisierter Werkstoff ist Aluminium beispielsweise in der Automatentechnik einsetzbar: Hier werden leichte Linearführungen benötigt, welche in kleinen Bauräumen Platz finden - denken Sie in diesem Zusammenhang beispielsweise an Münzgeldwechsler oder Getränkeautomaten.
Schmiermittelfreie Funktionalität: Diese Innovation senkt den Lärmpegel signifikant. Die gebräuchlichsten konfektionierten Linearführungen mit unterschiedlichen Linearprofilen finden Sie montagefertig in den Baureihen:
drylin® Q Vierkant-Linearführungen
Besonders unser drylin® W Baukastenprinzip erlaubt mit hoher Flexibilität und Vielfalt fast grenzenlosen Möglichkeiten, um ein Linearsystem nach Ihren Ansprüchen zusammen zu stellen.
Darüber hinaus steht unser interaktiver drylin® Experte als nützliches Online Tool für die individuelle Konfiguration eines Linearführungssystems für Sie bereit. Sie können Ihre konfigurierte Linearführung direkt in unserem Online-Shop bestellen. Ob für einzelne Maschinenelemente, Module oder komplette Systemlösungen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht. Einen Einblick in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von schmierfrei gleitenden Linearführungen nebst Zubehör wie beispielsweise Linearschlitten und Gehäuselager verschafft die Kategorie unserer zahlreichen Branchenlösungen. Lassen Sie sich bei der Produktentscheidung inspirieren von den Anwendungsszenarien, die wir in mehr als 50 Branchen bereits realisiert haben.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Rund um die Uhr.