Change Language :

Als führender Hersteller von Leitungen für die Signalübertragung in Maschinen richtet igus das Augenmerk selbstverständlich auch verstärkt auf die Qualität und Zuverlässigkeit der angebotenen Industriesteckverbinder. Wir beziehen alle Leistungs-Steckverbinder und Signal-Steckverbinder von Herstellern, die Ihre Fähigkeit auf dem Markt nachgewiesen haben und qualitativ hochwertige Produkte liefern. Im igus Onlineshop stehen Ihnen Produkte der bewährten Firmen Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic und Yamaichi zur Verfügung.
Im folgenden Video sieht man den Unterschied zwischen einem normal verschraubten Steckverbinder und einem mit Speed Tec der Firma TE Connectivity (Intercontec)
SUB-D Stecker werden bei der Datenübertragung eingesetzt. Der Begriff leitet sich aus dem englischen Wort D-Subminiature ab. Gelegentlich werden diese Industriesteckverbinder auch D-SUB Stecker genannt. Das D steht für die äußere Form der Stecker und Buchsen, die ein Trapez mit abgerundeten Ecken bildet. Ein versehentlich verkehrtes Zusammenstecken wird durch diese Form sicher ausgeschlossen.
Es gibt zahlreiche Hersteller von Kabeln und Steckverbindern, die eine breite Palette an Produkten anbieten. Zu den bekannten Herstellern von Steckverbindern gehören z.B. Unternehmen wie TE Connectivity, Harting, Binder & Molex, die verschiedene Arten von Steckverbindern für industrielle, Anwendungen produzieren und igus im Programm führt.
Reine Kabelhersteller wie Prysmian Group, Nexans oder Muckenhaupt produzieren eine Vielzahl von Kabeltypen. Darunter Hochspannungskabel, Glasfaserkabel und Spezialkabel für spezifische Anwendungen. Die Besonderheit bei Kabel von igus sind deren Aufbau/Konstruktion, um hochdynamische Bewegungen über eine hohe Anzahl von Wiederholungen störungsfrei zu bewältigen. Vor diesem Hintergrund entwickelt igus kontinuierlich neue Technologien, um den steigenden Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit/Haltbarkeit gerecht zu werden.
Zu diesem Thema gibt es eine eigene Infoseite, wo auf die verschiedenen Schutzarten/Schutzklassen sowie deren Bedeutung eingegangen wird.
Hier geht es zur Infoseite über IP Schutzklassen
Leistungs-Steckverbinder, Signal-Steckverbinder und mehrere Tausend Stecker-Komponenten - damit schafft igus mit seinem Lagerprogramm an Industriesteckern eine hohe Materialverfügbarkeit mit kurzer Lieferzeit.

igus Kabelkonfektion mit Industriesteckverbindern von HARTING
Schwere Rechteck-Stecker ganz einfach gemacht: Maschinelle igus readycable Kabelkonfektion von langlebigen chainflex Leitungen mit den äußerst robusten HARTING Stecker.
Ob konfektionierte Steuerleitungen in 24h ab Lager oder individuelle Maßkonfektionen ab Stückzahl 1 - die ausgiebig getestete chainflex Leitungsqualität in Verbindung mit den HARTING Steckertypen Han 3A, 6B, 10B, 16B und 24B als anschlussfertige readycable Lösung für industrielle Anwendungen hilft aufwändige Kosten für die Kabelkonfektionierung der einzelnen Steckverbinder einzusparen und garantiert sichere und labglebige Komponenten.

Hier im kostenlosen Whitepaper alles darüber erfahren
Wer als Maschinenbauer und Systemintegrator nicht ausschließlich auf Crimp-Verbindungen setzen kann, muss verstärkt auf die Qualität der Lötverbindungen achten. Nur so ist die elektrische Leitfähigkeit an Bauteilen über einen langen Zeitraum konstant gesichert und die Verbindungsstelle dauerhaft geschützt, z. B. vor dem Einfluss von Gasen oder Flüssigkeiten.

Oft gibt es Fragen zu den unterschiedlichen IP Schutzkarten. Wie setzen sich diese zusammen und wofür stehen die Zahlen und deren Kombinationen? Zusätzlich geben wir noch Beispiele für Anwendungen rund um die verschiedenen Arten.
Auf folgender Seite gehen wir genauer auf das Thema rund um die IP Schutzarten ein.
Fun Fact: bei allen Stecker von TE Connectivity ist im Onlineshop die IP Schutzart angegeben.
Leistungs-Steckverbinder und Signal-Steckverbinder Produktübersicht
Das Stecker-Programm von igus bietet Ihnen eine große Auswahl an Rundsteckverbindern (TE Connectivity, Binder), SUB-D Steckverbindern von FCT Molex, eckige Gehäuse von Harting oder Verbindern der Yamaichi Y-Conkit Serie.
Bei anderen Steckverbindern wird das durch eine Kodierung aus Nuten und Zapfen in den Gehäusen erreicht.

... ab Lager verfügbar!
Für Anwender, die ihre individuelle Schnittstelle selbst konfigurieren wollen, gibt es jetzt Module Connect Sets mit drei oder vier Kabeleingängen.
Sie bestehen aus Trägergehäusen, Tüllen, Dichteinsätzen und Zugentlastung. Zubehörteile, wie Einzel- und Doppelverriegelungen sowie Fixierungselemente, können je nach Anwendungsfall passend mit dazu bestellt werden. Auch Kontakteinsätze für die individuelle Konfiguration gibt’s direkt bei igus!

Individuelle oder Standard-Servicepacks
Stecker aufschieben, Leitung abwinkeln, fixieren, fertig - schnell und mit voller Flexibilität können Sie mit dem ibow-Winkeladapter Leitungen einfach um die Ecke stecken - auch nachträglich.

Persönlich:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Online:
Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 –18 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
Beratung via Microsoft Teams:
zum Buchungsportal